Detectar la ausencia de cableado de campo o de carga

Habilita la detección de la ausencia de cableado de campo o de pérdidas de carga. Este diagnóstico se habilita solo cuando el comando de un punto de salida se establece en DESACTIVADO.
Requisitos previos
  • Asegúrese de que la conexión esté configurada para Datos.
Para detectar la ausencia de cableado de campo o de carga
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Puntos
    .
  2. En la vista
    Puntos
    , en la columna
    Habilitar diagnóstico sin carga
    , active la casilla de cada punto de salida para habilitar la detección sin carga.
  3. Seleccione
    Aceptar
    para guardar los cambios.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal