Restablecer diagnóstico
Utilice la vista
Diagnóstico
para restablecer el diagnóstico de cada punto de entrada.Para restablecer el diagnóstico
- En la ficha del dispositivo, seleccioneDiagnóstico.
- En la vistaDiagnóstico, seleccioneRestableceren el punto y el diagnóstico correspondientes.
- Fusible electrónico.Detecta si el punto de salida experimenta sobrecarga térmica o si se ha activado un fusible electrónico. La sobrecarga se produce cuando el dispositivo se calienta demasiado a causa de un flujo de corriente excesivo. No disponible en 1756-IB16D o 1756-IA8D.
- Diagnósticos enclavados. Restablece el diagnóstico enclavado y borra todos los fallos de los canales. Si el fallo persiste, este se vuelve a enclavar. No disponible cuando se añade 1756-OA8E con la conexión de Optimización de bastidor bajo el adaptador. No disponible en 1756-OV16E, 1756-OB16E, 1756-OV32E y 1756-OB8EI.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión