Especificar el comportamiento de la salida del dispositivo cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa
Seleccione el comportamiento de las salidas de los dispositivos de salida analógica no aislados si falla la comunicación en el modo Programa.
IMPORTANTE:
Las salidas siempre pasan al modo Fallo si las comunicaciones fallan en el modo Ejecución.
Para especificar el comportamiento de la salida del dispositivo cuando las comunicaciones fallan en el modo Programa
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCanales.
- En la vistaCanales, seleccione una de estas opciones:
- Dejar las salidas en el estado de modo Programa
- Cambiar las salidas al estado del modo Fallo
Entregue su opinión