Parámetros de la vista Canales (salida)
Las vistas
Canales
o Canales de salida
incluyen estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Tipo de salida | Establece el tipo de salida del canal. |
Rango de salida | Establece el rango de salida para el tipo de salida. Los rangos varían en función de la selección de Tipo de salida . |
Estado de salida durante Modo Programa | Determina la acción del canal cuando el controlador pasa al modo Programa.
|
Estado de salida durante Modo Fallo | Especifica el comportamiento del estado de salida del canal cuando el controlador tiene fallos y ya no se comunica con el dispositivo.
|
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Unidades (Señal) | Muestra la unidad de medida de Señal alta y Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Unidades (Ingeniería) | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Cuando la comunicación falla en el modo Programa | Especifica el comportamiento de las salidas si se produce un fallo en las comunicaciones en el modo Programa:
|
Entregue su opinión