Error al desenclavar el servicio

Error al desenclavar el servicio. Algunas de las causas posibles pueden ser:
  • Se ha producido un error de tiempo de espera.
  • El mensaje se ha enviado a un dispositivo incorrecto.
  • No hay conexión con el dispositivo.
  • La condición de alarma no está configurada para el enclavamiento cuando se activa una alarma.
Compruebe la configuración, actualice el valor y aplique los cambios. Verifique también que el dispositivo sea del catálogo correcto y que tenga establecida una conexión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal