Especificar el rango de entrada de cada canal
Utilice la vista
Canales
para especificar el rango de entrada de cada canal.Para especificar el rango de entrada de cada canal
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCanales.
- En la vistaCanales, en la columnaRango de entrada, seleccione el rango operativo de corriente o voltaje adecuado para cada canal.
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión