Especificar un período de muestreo en tiempo real
Utilice la vista
Canales
para especificar el período de muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS) del dispositivo. El régimen RTS especifica la frecuencia con la que el dispositivo de entrada analógica muestrea los datos entrantes.Para especificar un período de RTS
- En la ficha del dispositivo, seleccioneCanales.
- En la vistaCanales, introduzca el período de muestras de entrada en milisegundos en el cuadroMuestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS).
- SeleccioneAceptarpara guardar los cambios.
Entregue su opinión