Parámetros de la vista Canales
La vista
Canales
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Los parámetros disponibles varían en el caso de diferentes selecciones de
Formato de datos
.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Canal | Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración. |
Tipo de entrada | Establece el tipo de entrada del canal. Las opciones disponibles son:
|
Rango de entrada | Establece el rango de entrada del tipo de entrada. Los rangos varían en función de la selección de Tipo de entrada . Las opciones disponibles son:
|
Señal alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal alta está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería alta cuando está dentro de la escala.Los valores de Señal alta deben ser mayores que los valores de Señal baja . |
Señal baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Señal baja está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de Ingeniería baja cuando está dentro de la escala. |
Unidades (Señal) | Muestra la unidad de medida de Señal alta y Señal baja . |
Ingeniería alta | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería alta corresponde a la Señal alta y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Ingeniería baja | Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de Ingeniería baja corresponde a la Señal baja y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales. |
Unidades (Ingeniería) | Muestra la unidad de medida de Ingeniería alta e Ingeniería baja y del valor de entrada del canal. |
Filtro digital | Especifica la constante de tiempo, en milisegundos, de un filtro de retardo de primer orden digital en la entrada. El filtro digital uniformiza los cambios transitorios de ruido en los datos de entrada del canal seleccionado del dispositivo. Un valor de 0 deshabilita el filtro. |
Deshabilitar alarmas | Determina si se generan las alarmas de proceso.
|
Muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS) | Especifica la frecuencia, en milisegundos, con la que el dispositivo escanea sus canales de entrada. Después de escanear los canales, el dispositivo realiza una multidifusión de los datos. El período de muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS) seleccionado se aplica a todo el dispositivo. No se puede establecer un valor diferente para cada canal. El período RTS controla la frecuencia con la que el dispositivo prepara nuevas lecturas. El intervalo entre paquetes solicitado (Requested Packet Interval, RPI) controla la frecuencia con la que el dispositivo envía las lecturas actuales al controlador. Idealmente, el RTS y el RPI deben ser idénticos, de manera que cada lectura se envía al controlador solo una vez en el momento del muestreo. |
Filtro de dispositivo (-3 dB): | El filtro atenúa la señal de entrada en la frecuencia especificada. Una señal de entrada con frecuencias por encima de la frecuencia seleccionada se atenúa más. Las frecuencias por debajo de la frecuencia seleccionada reciben poca atenuación. La frecuencia de filtro del dispositivo seleccionada se aplica a todo el dispositivo. No se puede establecer un valor diferente para cada canal. |
Entregue su opinión