Especificar un período de muestreo en tiempo real

Utilice la vista
Canales de entrada
para especificar el período de muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS) del dispositivo. El régimen RTS especifica la frecuencia con la que el dispositivo de entrada analógica muestrea los datos entrantes. Utilice la vista
CanalX
para configurar cada canal.
Para especificar el período de RTS
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Canales de entrada
    .
  2. En la vista
    Canales de entrada
    , en el cuadro
    Muestreo en tiempo real (Real Time Sample, RTS)
    , introduzca el tiempo (en milisegundos) para indicar la frecuencia con que se deben muestrear las entradas del dispositivo.
  3. (Opcional) Seleccione
    Sincronizar el muestreo con otros dispositivos
    para sincronizar el momento en el que se toman muestras de todos los dispositivos 1756-IF4FXOF2F en un bastidor.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal