Dispositivo utilizado para el control. Desigualdad de identidad de dispositivo.
No efectúe la calibración en un dispositivo que se está utilizando actualmente para control. Todos los canales se congelarán en sus valores actuales y el control podría interrumpirse. Lea y entienda la información importante antes de continuar con la calibración.
IMPORTANTE:
- La calibración desconecta el dispositivo de las señales de control a las que está conectado normalmente y lo conecta a las señales de referencia.
- Durante la calibración, los dispositivos de salida no actualizan sus salidas con los valores de datos solicitados por el controlador. Las salidas pueden cambiar según el propio proceso de calibración si ese canal se está calibrando.
- Durante la calibración, el controlador no recibe las mediciones de señales, originadas en el sistema bajo control, del dispositivo de entrada.
Además, el dispositivo en el software y el dispositivo físico real no coinciden. Para parar el proceso de calibración, seleccione
Cancelar
.Entregue su opinión