Valor por debajo del rango
Se produce una de estas condiciones de error:
Condición | Solución |
|---|---|
Valor de filtro digital de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = 0. | Introduzca un valor mayor que 0. |
Valor de fallo de usuario de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = -32.768. | Introduzca un valor mayor que -32.768. |
Valor RTS por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = 'yy'. | Introduzca un valor mayor que el valor mínimo. |
Valor definido por el usuario del programa de CanalX por debajo del rango. Valor = 'xx', Valor mínimo = -32.768. | Introduzca un valor mayor que -32.768. |
Entregue su opinión