Valor por encima del rango

Se produce una de estas condiciones de error:
Condición
Solución
Valor de RTS por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 'yy'.
Introduzca un valor inferior al valor máximo permitido.
Valor de filtro digital de CanalX por encima del rango.
Introduzca un valor menor que 20.099 ms.
Valor de fallo de usuario de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767.
Introduzca un valor menor que 32.767.
Valor de límite de régimen de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767.
Introduzca un valor menor que 32.767.
Valor definido por el usuario del programa de CanalX por encima del rango. Valor = 'xx', Valor máximo = 32.767.
Introduzca un valor menor que 32.767.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal