Parámetros de la vista Salidas
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Indica el número del punto en el que se aplica esta configuración. |
Tipo de operación de punto | Especifica cómo se evalúa un par de puntos. Los valores válidos son:
Tipo de operación de punto aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura. |
Modo de punto | Especifica un modo para cada punto de salida. Los valores válidos son:
Modo de punto aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura. |
Tiempo de enclavamiento de error de salida | Especifica la cantidad mínima de tiempo que se debe enclavar un error de salida de seguridad. Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 65.530 en incrementos de 10. El valor predeterminado es 1000. Tiempo de enclavamiento de error de salida aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura. |
Entregue su opinión