Parámetros de la vista Información general

Parámetro
Descripción
Serie
Muestra la serie del dispositivo.
Revisión
Muestra el nivel de revisión de firmware del dispositivo principal y menor.
Codificación electrónica
Muestra la codificación electrónica utilizada por el dispositivo. La codificación electrónica compara el dispositivo definido en el proyecto con el dispositivo instalado. Si la codificación falla, se produce un error.
Estado de entrada
Muestra el tipo de estado de entrada del dispositivo.
Datos de entrada
Muestra el tipo de conexión de entrada del dispositivo.
Datos de salida
Muestra el tipo de conexión de salida del dispositivo.
Formato de datos
Muestra el formato de datos que se intercambian entre el elemento primario y el dispositivo.
Controlado por
Muestra el origen de control del dispositivo actual configurado en el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Número de red de seguridad
Introduzca un número de 48 bits para impedir que se acepten solicitudes de conexión que un dispositivo de puente haya dirigido incorrectamente. Los dispositivos de seguridad conectados al mismo dispositivo de puente no tienen por qué estar necesariamente en la misma red de seguridad; pueden tener números de red de seguridad distintos.
Elija entre los dos formatos siguientes.
  • Basado en el tiempo
    . El número de red de seguridad se genera a partir de la fecha y hora de creación (al milisegundo) del dispositivo.
  • Manual
    . Introduzca un número del 1 al 9.999 por tipo de red.
Este campo aparece atenuado en los modos Ejecución, Seguridad bloqueada y Firma de seguridad.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal