Parámetros de la vista Salidas

Parámetro
Descripción
Punto
Indica el número del punto en el que se aplica esta configuración.
Tipo de operación de punto
Especifica cómo se evalúa un par de puntos. Los valores válidos son:
  • Único
    . Cada punto se evalúa individualmente.
  • Doble
    . Los puntos se evalúan como un par (Normalmente abierto/Normalmente abierto o Normalmente cerrado/Normalmente cerrado).
Tipo de operación de punto
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Modo de punto
Especifica un modo para cada punto de salida. Los valores válidos son:
  • No utilizado
    (predeterminado). El punto de salida no se utiliza.
  • Prueba de pulsos de seguridad
    . El punto de salida se utiliza con un pulso de prueba.
  • Seguridad
    . El punto de salida se utiliza sin un pulso de prueba.
Modo de punto
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Tiempo de enclavamiento de error de salida
Especifica el tiempo mínimo que se debe enclavar un error de salida de seguridad.
Los valores válidos están comprendidos entre 0 ms y 65.530 ms en incrementos de 10 ms. El valor predeterminado es 1000 ms.
Tiempo de enclavamiento de error de salida
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal