Parámetros de la vista Entradas

Parámetro
Descripción
Punto
Indica el número del punto en el que se aplica esta configuración.
Operación de punto
Tipo
Especifica cómo se evalúa un par de puntos. Los valores válidos son:
  • Único
    (predeterminado). Cada punto se evalúa individualmente.
  • Equivalente
    . Los puntos se evalúan como un par (Normalmente abierto/Normalmente abierto o Normalmente cerrado/Normalmente cerrado), según el
    Tiempo de discrepancia
    .
  • Complementario
    . Los puntos se evalúan como un par (Normalmente abierto/Normalmente cerrado o Normalmente cerrado/Normalmente abierto), según el
    Tiempo de discrepancia
    .
Tipo de operación de punto
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Operación de punto
Tiempo de discrepancia
Especifica el tiempo máximo que un par de puntos puede permanecer en un estado inadmisible antes de que se registre un error de estado. Los valores válidos están comprendidos entre 0 ms y 65.530 ms en incrementos de 10 ms.
Tiempo de discrepancia de operación de punto
aparece sombreado cuando
Tipo de operación de punto
está establecido en
Único
, el dispositivo está en modo Ejecución o el proyecto está protegido de forma segura.
Modo de punto
Especifica un modo para cada punto de entrada. Entre los posibles valores se incluyen:
  • No utilizado
    (predeterminado). La entrada no se utiliza.
  • Prueba de pulsos de seguridad
    . La entrada participa en la evaluación de seguridad y depende de un impulso de salida de prueba.
  • Seguridad
    . La entrada participa en la evaluación de seguridad, pero no depende de una salida de prueba y se utiliza como entrada de semiconductor.
  • Estándar
    . La entrada no participa en la evaluación de seguridad, no depende de una salida de prueba y se utiliza como entrada estándar.
Para ver las combinaciones válidas, consulte Combinaciones válidas del modo de punto.
Modo de punto
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Origen de prueba
Especifica el punto de salida de la prueba que se usa con cada entrada.
  • Cuando el
    Modo de punto
    está establecido en
    Prueba de pulsos de seguridad
    , el
    Origen de prueba
    está disponible y su valor predeterminado es 0 para los puntos pares y 1 para los puntos impares.
  • Cuando el
    Modo de punto
    está establecido en
    No utilizado
    ,
    Seguridad
    o
    Estándar
    , el
    Origen de prueba
    está establecido en
    Ninguno
    y aparece sombreado.
Tiempo de retardo de entrada
Desactivado -> Activado/Activado -> Desactivado
Especifica el valor de Tiempo de retardo de entrada para las transiciones de Desactivado a Activado o de Activado a Desactivado.
Los valores válidos están comprendidos entre 0 ms a 126 ms en incrementos de 6 ms, siendo 0 el valor predeterminado.
Tiempo de retardo de entrada
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Tiempo de enclavamiento de error de entrada
Especifica la cantidad mínima de tiempo que se debe enclavar un error de entrada de seguridad o de salida de prueba.
Los valores válidos están comprendidos entre 0 y 65.530 en incrementos de 10. El valor predeterminado es 1000.
Tiempo de enclavamiento de error de entrada
aparece atenuado en el modo Ejecución o cuando el proyecto está protegido de forma segura.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal