Parámetros de la vista Acción del Fallo/Programa (1732E-8CFGM8R, 1732E-16CFGM12R)

Parámetro
Descripción
Puntos
Indica los puntos a los que se aplica esta configuración.
Estado de salida durante
Modo Programa
Especifica el comportamiento de cada salida cuando el modo del controlador cambia a Programa. Los valores válidos son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Estado de salida durante
Modo Fallo
Especifica el comportamiento de cada salida cuando se interrumpe la conexión del controlador con el dispositivo de salida. Los valores válidos son:
  • Desactivado
    (predeterminado)
  • Activado
  • Retener
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
ADVERTENCIA:
Al activar el modo Programa o el modo Fallo, se aplica voltaje de salida a todos los puntos autoconfigurados, independientemente de si el punto se utiliza como entrada o salida.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal