Parámetros de la vista Acción del fallo/programa

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Modo Fallo de comunicación
Especifica el comportamiento de salida del canal cuando se interrumpe la comunicación entre el controlador y el dispositivo de salida. Los valores válidos son:
  • Retener último estado
  • Ir a Fijación baja
    (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Usar valor de fallo
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Valor de Fallo de comunicación
Especifica el valor del fallo comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
Este parámetro está disponible cuando el
Modo Fallo de comunicación
está establecido en
Usar valor de fallo
. No está disponible en el Modo ejecución.
Modo Programa
Especifica el comportamiento de salida del canal en el modo Programa. Los valores válidos son:
  • Retener último estado
  • Ir a Fijación baja
    (predeterminado)
  • Ir a fijación alta
  • Usar valor del programa
Este parámetro no está disponible en el modo Ejecución.
Valor del programa
Especifica el valor de programa comprendido entre -32.768 y 32.767. El valor predeterminado es 0.
El parámetro está disponible cuando el
Modo Programa
se establece en
Usar valor del programa
. No está disponible en el Modo ejecución.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal