Parámetros de la vista Calibración (dispositivos de termopar)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Rango de calibración
(Termopar, Entrada)
Indica el rango de calibración como
0 mV a 78,125 mV
.
Estado de calibración
Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal