Parámetros de la vista Calibración (dispositivos RTD)

Parámetro
Descripción
Canal
Indica el canal al que se aplica la configuración.
Tipo de sensor
Indica el tipo de sensor de la forma siguiente:
  • Ohmios
  • 100 ohmios Pt 385
    (predeterminado)
  • 200 ohmios Pt 385
  • 100 ohmios Pt 3916
  • 200 ohmios Pt 3916
  • 10 ohmios Cu 427
  • 120 ohmios Ni 672
  • 100 ohmios Ni 618
  • 120 ohmios Ni 618
Rango de calibración
Indica el rango de calibración de la forma siguiente:
  • 0 ohmios a 64,9 ohmios
  • 0 ohmios a 250 ohmios
  • 0 ohmios a 500 ohmios
    (predeterminado)
  • 0 ohmios a 1.000 ohmios
El valor Rango de calibración cambia en función del valor Tipo de sensor. Vea su relación en Valores del rango de calibración (dispositivos RTD).
Estado de calibración
Indica el estado de la calibración de cada canal a medida que se realiza la calibración. Los valores válidos son:
  • Aceptar
  • Error
Iniciar calibración
Inicia el proceso de calibración mientras esté en línea.
Este parámetro no está disponible en el Modo ejecución y el Modo ejecución remota.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal