Parámetros de la vista Puntos (dispositivos de entrada)
La vista
Puntos
incluye estos parámetros:Parámetro | Descripción |
|---|---|
Punto | Indica el número de punto al que se aplica esta configuración. |
Tiempo de filtro de entrada Desactivado -> Activado | Define el tiempo que una transición de entrada de desactivado a activado debe permanecer en estado activado para que el dispositivo la considere válida. |
Tiempo de filtro de entrada Activado -> Desactivado | Define el tiempo que una transición de entrada de activado a desactivado debe permanecer en estado desactivado para que el dispositivo la considere válida. |
Habilitar diagnósticos | Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el punto. |
Entregue su opinión