Tipos de datos definidos por el dispositivo (dispositivos de salida)
Los nombres de los tipos de datos definidos por el dispositivo varían de un dispositivo a otro en función de las selecciones realizadas durante la creación del dispositivo.
Estas tablas incluyen información sobre estos tipos de datos:
- Entrada (indicada con una "I")
- Salida (indicada con una "O")
- Configuración (indicada con una "C")
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:1718_19_DOn:C:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.FaultMode | BOOL | Decimal | 0 = Transición al valor definido por el usuario 1 = Retener último estado |
Pt0x.FaultValue | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.ProgMode | BOOL | Decimal | 0 = Transición al valor definido por el usuario 1 = Retener último estado |
Pt0x.ProgValue | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.FaultFinalState | BOOL | Decimal | 0 = Salida desactivada 1 = Salida activada |
Pt0x.ProgramToFaultEn | BOOL | Decimal | 0 = El canal permanece en el modo Programa 1 = El canal permanece en el modo Fallo |
Pt0x.DiagEn | BOOL | Decimal | 0 = Los diagnósticos están deshabilitados 1 = Los diagnósticos están habilitados |
Pt0x.FaultValueStateDuration | SINT | Decimal | 0 = Para siempre 1 = 1 segundo 2 = 2 segundos 5 = 5 segundos 10 = 10 segundos |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:1718_19_DOn:I:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Inactivo 1 = Ejecución |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Existe una conexión entre el dispositivo y el controlador 1 = Incorrecto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún diagnóstico activo 1 = Hay uno o varios diagnósticos activos o se ha alcanzado el umbral de pronósticos |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | -128 - 127 El valor 0 se omite excepto durante el encendido del dispositivo. |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = No hay ningún fallo 1 = Existe un fallo |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Los datos son válidos 1 = La validez de los datos es incierta. El dispositivo está funcionando fuera de su rango de operación diseñado, o bien los datos están en control manual o de anulación. |
Pt0x.NoLoad | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición sin carga 1 = Existe una condición sin carga, lo que significa que el cableado de señal está desconectado del canal o del RTB. |
Pt0x.ShortCircuit | BOOL | Decimal | 0 = No existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente 1 = Existe una condición de cortocircuito o sobrecorriente |
Tipo de datos definido por el dispositivo: AB:1718_1719_DOn:O:0
Tipo de conexión: Datos
Nombre de miembro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0n.Data | BOOL | Decimal | 0 = Desactivado 1 = Activado |
Entregue su opinión