Parámetros de la vista Información del dispositivo HART
La vista
Información de dispositivo HART
incluye estos parámetros.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Etiqueta | Muestra el dispositivo de campo HART y su propósito en la planta. |
Mensaje | Muestra información adicional sobre el dispositivo de campo HART como, por ejemplo, quién calibró el dispositivo por última vez, o referencias a la documentación. |
Descriptor | Muestra información de identificación adicional que utiliza la planta o el software de gestión de activos. |
Fecha | Muestra la fecha en el formato seleccionado para su equipo desde Panel de control , con las opciones opciones Configuración regional e Idioma . |
Protección contra escritura | Indica si el dispositivo de campo HART está protegido contra escritura. Los valores válidos son Sí o No . Si un dispositivo está protegido contra escritura, algunos parámetros no se podrán cambiar mediante la comunicación HART. |
ID de fabricante | Muestra el nombre del fabricante (por ejemplo, Allen-Bradley o Endress + Hauser) o el valor numérico del mismo. Utilice Tabla Códigos de identificación de empresa a modo de guía. |
Tipo de dispositivo | Muestra el tipo de dispositivo en el caso de dispositivos Endress + Hauser o un valor numérico en el caso de dispositivos de otros fabricantes. Indica el tipo de dispositivo del fabricante o el nombre de producto. Por ejemplo, los dispositivos de transmisión de presión Cerabar S de Endress + Hauser tienen el tipo de dispositivo 7. |
ID de dispositivo | Muestra un número que representa el ID de dispositivo. El ID de dispositivo es un número de serie asignado por el fabricante en exclusiva entre todos los dispositivos producidos por este. |
Número de ensamblaje final | Muestra un número que identifica los materiales y los elementos electrónicos que componen el dispositivo de campo. El número se suele cambiar cuando los elementos electrónicos u otros componentes se actualizan en el campo. En algunos casos, este número hace referencia a un número de dibujo. |
Estado | Muestra el estado del dispositivo de campo del canal seleccionado. Los atributos de Estado son:
|
Código de diagnóstico | Muestra la información del código de diagnóstico de cada canal (hasta tres valores de error). Si el dispositivo funciona correctamente, aparece OK . Si el dispositivo no funciona correctamente, se muestran los valores de error numéricos.Para ver la información de estado adicional en el formato enviado por el dispositivo de campo HART, envíe el servicio CIP 16#4C utilizando una instrucción MSG, tal como se describe en el Manual de usuario del dispositivo. |
PV | Muestra la configuración de estos atributos de la Variable principal (Primary Variable, PV).
En HART, la PV se señala en el canal analógico de 4 a 20 mA. También se puede leer mediante mensajes de HART. En muchos dispositivos HART, se puede ajustar la relación entre la PV y la señal analógica. |
Revisiones | Muestra la configuración de estos atributos de revisión.
|
Unidades SV | Muestra las unidades de la variable secundaria (Secondary Variable, SV). |
Unidades TV | Muestra las unidades de la variable terciaria (Tertiary Variable, TV). |
Unidades FV | Muestra las unidades de la cuarta variable (Cuaternaria) (Quaternary Variable, QV). |
Actualizar | Actualiza la información que aparece en la vista Información de dispositivo HART . |
Establecer información del dispositivo | Seleccione esta opción para configurar la etiqueta, el mensaje y el descriptor del dispositivo de campo HART. Consejo : Se muestra un mensaje en la pantalla si la etiqueta, el mensaje o el descriptor del dispositivo no coinciden con los valores almacenados en el proyecto. |
Entregue su opinión