Seleccionar las unidades del Rango de PV
Use
Seleccionar unidades PV
para seleccionar las unidades de PV
de los valores de Rango superior de PV
y Rango inferior de PV
.Para seleccionar las unidades del Rango de PV
- En la ficha del dispositivo, expandaCanalesy, a continuación, expanda un canal individual.
- SeleccioneComando HART.
- En la vistaComando HART, active la casilla de verificaciónHabilitar configuración de rango de PV de dispositivo HART (Comando 35, Comando 47)y, a continuación, seleccione (...).
- EnSeleccionar unidades PV, especifique estos parámetros:
- CategoríaCategoría de la unidad, como potencia, electricidad y temperatura. Si no hay ninguna categoría apropiada, se asignaIntroducir valor de ID.
- Unidades PVUnidad de medida asociada a la categoría. No disponible cuandoCategoríaestá establecido enIntroducir valor de ID.
- ID de unidad PVID de unidad asociado a la unidad. CuandoCategoríaesIntroducir valor de ID, se asigna un valor entre 1 y 255. El valor predeterminado es 32.
- SeleccioneAceptarpara confirmar y guardar los cambios.
Entregue su opinión