Configurar propiedades de límite

Configure las propiedades de límite para gestionar la cantidad de datos provenientes de una salida.
Requisitos previos
  • Asegúrese de que
    Entrada/Salida
    en
    Definición del dispositivo
    esté establecida en
    Salida analógica
    .
Para configurar las propiedades de límite
  1. En la ficha del dispositivo, expanda
    Canales
    y, a continuación, expanda un canal individual.
  2. Seleccione
    Límites
    .
  3. En la vista
    Límites
    , rellene los parámetros y seleccione
    Aceptar
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal