Escala y ecuación de escala
La escala de entrada permite la conversión de las unidades de señal eléctrica en unidades de ingeniería. El dispositivo devuelve un valor de ingeniería alta si existe un valor de señal alta en la entrada. En cambio, devuelve un valor de ingeniería baja si existe una señal baja. Devuelve todos los demás valores de manera lineal en función de la señal que existe en la entrada.
En los tipos de entrada de voltaje, la escala se establece de forma predeterminada como una relación de 1:1 entre los valores de señal y las unidades de ingeniería, lo que permite que el dispositivo devuelva el valor real de la señal que existe en la entrada.
En los tipos de entrada de corriente, la configuración predeterminada de la escala devuelve un valor entre 0% y 100% de una señal correspondiente de 0 mA a 20 mA o de 4 mA a 20 mA en la entrada. Los valores escalados se ajustan según corresponda.
En los tipos de entrada de RTD y termopar, los valores de escala visualizan las unidades en función del tipo de sensor (
W
o mV) o unidades de temperatura (˚F, ˚C, °K o ˚R) cuando se selecciona un tipo de sensor distinto de cero.Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de Señal baja
.La ecuación de escala es:

Entregue su opinión