Parámetros de la vista Canales (Entrada HART)

La vista
Canales
incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Canal
Muestra el número de canal al que se aplica esta configuración.
Rango de entrada
Determina el rango de entrada de la entrada Corriente.
Habilitar HART
Habilita la funcionalidad HART en el canal.
Señal alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal alta
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería alta
cuando está dentro de la escala.
Los valores de
Señal alta
deben ser mayores que los valores de
Señal baja
.
Señal baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Señal baja
está en términos de las unidades de la señal de entrada y corresponde al término del valor de
Ingeniería baja
cuando está dentro de la escala.
Unidades (Señal)
Muestra la unidad de medida de
Señal alta
y
Señal baja
.
Ingeniería alta
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería alta
corresponde a la
Señal alta
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Ingeniería baja
Establece una de las cuatro constantes en la ecuación de escalado. El valor de
Ingeniería baja
corresponde a la
Señal baja
y ayuda a determinar las unidades de ingeniería a las que se escalan los valores de señales.
Unidades (Ingeniería)
Muestra la unidad de medida de
Ingeniería alta
e
Ingeniería baja
y del valor de entrada del canal.
Filtro digital
Establece la constante de tiempo de un filtro de retardo de primer orden que se utiliza para uniformizar los cambios transitorios de ruido en la entrada con un rango de 0 a 32.767. Si este valor se define en 0, no se realiza el filtrado.
Deshabilitar alarmas
Determina si se generan las alarmas de proceso.
  • Si se selecciona, el dispositivo no genera alarmas de proceso.
  • Si no se selecciona, el dispositivo genera alarmas de proceso.
Habilitar diagnósticos
Cuando se selecciona, permite la detección de cortocircuito y cableado abierto en el canal.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal