Configurar propiedades de canales de entrada individuales
Configure las propiedades de un canal de entrada individual para definir la escala y el filtrado del canal.
Para configurar las propiedades de canales de entrada individuales
- En la ficha del dispositivo, expandaCanalesy, a continuación, seleccione un canal individual.
- En la vistaCanal0x, rellene los parámetros y seleccioneAceptar.
Entregue su opinión