Parámetros de la vista Información general

La vista
Información general
incluye estos parámetros:
Definición
Parámetro
Descripción
Proveedor
Muestra el proveedor del dispositivo que se va a configurar.
Tipo de producto
Muestra el tipo de dispositivo que se va a configurar.
Código del producto
Muestra el código de producto del dispositivo.
Revisión
Muestra el nivel de revisión del firmware del dispositivo. La revisión principal se utiliza para indicar la revisión de la interfaz del dispositivo. Los valores válidos oscilan entre 1 y 127.
Codificación electrónica
Muestra la configuración de la codificación electrónica. Reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Los valores válidos son:
  • Exactamente igual
  • Módulo compatible
Conexión
Muestra la configuración de la conexión. Los valores válidos son:
  • Estándar
  • Estándar con estado
  • Seguridad
  • Seguridad y estándar
  • Seguridad y estándar con estado
Datos de entrada
Muestra el tipo de datos de entrada del dispositivo. Las opciones disponibles dependen del tipo de dispositivo.
Datos de salida
Muestra el tipo de datos de salida del dispositivo. Las opciones disponibles dependen del tipo de dispositivo.
Formato de datos
Muestra el tipo de datos que se intercambian entre el elemento primario y el dispositivo. Las opciones disponibles dependen del tipo de dispositivo.
Definición del dispositivo
Abre el cuadro de diálogo
Definición del dispositivo
para cambiar la revisión, la codificación electrónica y otros valores específicos del dispositivo.
Seguridad
Parámetro
Descripción
Número de red de seguridad
Especifica el número utilizado para impedir que se acepten solicitudes de conexión que un dispositivo de puente haya dirigido incorrectamente. Los dispositivos de seguridad conectados al mismo dispositivo de puente no tienen por qué estar necesariamente en la misma red de seguridad; pueden tener números de red de seguridad distintos. Este campo aparece atenuado en los modos Ejecución, Seguridad bloqueada y Firma de seguridad. Los valores válidos son:
  • Basado en el tiempo
    : El número de red de seguridad se genera a partir de la fecha y hora de creación (al milisegundo) del dispositivo.
  • Manual
    : Introduzca un número del 1 al 9999 por tipo de red.
icono de exploración
Abre el cuadro de diálogo para establecer el número de red de seguridad.
Conexiones
Parámetro
Descripción
Entrada de seguridad
Entrada: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada de seguridad.
Entrada de seguridad
Entrada: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de entrada de conexión de entrada de seguridad.
Entrada de seguridad
Salida: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de salida de la conexión de entrada de seguridad.
Entrada de seguridad
Salida: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de salida de conexión de entrada de seguridad.
Salida de seguridad
Entrada: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de entrada de la conexión de salida de seguridad.
Salida de seguridad
Entrada: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de entrada de conexión de salida de seguridad.
Salida de seguridad
Salida: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de salida de la conexión de salida de seguridad.
Salida de seguridad
Salida: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de salida de conexión de salida de seguridad.
Estándar
Entrada: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada estándar.
Estándar
Entrada: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de entrada de conexión estándar.
Estándar
Salida: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de salida de la conexión de salida estándar.
Estándar
Salida: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de salida de conexión estándar.
Estado
Entrada: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de entrada de la conexión de entrada de estado.
Estado
Entrada: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de entrada de conexión de estado.
Estado
Salida: Instancia de ensamblaje
Muestra el punto de conexión de salida de la conexión de salida de estado.
Estado
Salida: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) del punto de salida de conexión de estado.
Seguridad
Configuración: Instancia de ensamblaje
Muestra el número de instancia de la conexión de configuración de seguridad.
Seguridad
Configuración: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) de los datos de configuración de seguridad.
Estándar
Configuración: Instancia de ensamblaje
Muestra el número de instancia de la conexión de configuración estándar.
Estándar
Configuración: Tamaño
Muestra el número de bytes (indicados mediante 8 bits) de los datos de configuración estándar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal