Definición del dispositivo: vista Información general

En
Definición del dispositivo
, utilice la vista
Información general
para configurar:
  • La identidad del dispositivo.
  • La configuración avanzada de Ethernet.
  • El proveedor, el tipo de producto y el código de producto del hardware utilizado con el dispositivo.
  • Números de revisión menor y principal del firmware asociado al dispositivo.
  • Codificación electrónica del dispositivo.
    IMPORTANTE: Si cambia la codificación electrónica mientras está en línea, se interrumpe la conexión con el dispositivo y cualquier dispositivo que esté conectado a través del dispositivo. Las conexiones desde otros controladores también podrían interrumpirse. Si se interrumpe una conexión de E/S con un dispositivo, se podría producir una pérdida de datos.
  • El tipo de conexión utilizado con el dispositivo.
    CONSEJO: El parámetro Conexión afecta a las opciones de configuración disponibles para los datos de entrada y los datos de salida y determina los datos que se van a intercambiar entre el propietario/controlador y el dispositivo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal