Definición del dispositivo: parámetros de la vista Información general
La vista
Información general
del cuadro de diálogo Definición del dispositivo
incluye estos parámetros:
CONSEJO:
Los parámetros disponibles varían en función del dispositivo que se vaya a configurar y del tipo de conexión especificado.
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Tipo de dispositivo | Muestra el tipo de dispositivo que se va a configurar. |
Nombre | Especifica un nombre de dispositivo que cumple el estándar IEC 61131. El nombre debe ser único y no puede contener caracteres no válidos. |
Descripción | Especifica la descripción del dispositivo. |
Dirección Ethernet | Especifica la configuración IP del dispositivo. Entre las opciones posibles se incluyen:
|
Habilitar la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) | Habilita las comunicaciones de seguridad con un dispositivo direccionado a través de NAT. |
Dirección de dispositivo real | Especifica la dirección IP del dispositivo en la red privada de la NAT. Es la misma dirección IP que se encuentra en la vista Protocolo de Internet .Este parámetro está disponible cuando se activa la casilla Habilitar la traducción de direcciones de red (Network Address Translation, NAT) . |
Proveedor | Especifica el proveedor del dispositivo que se va a configurar. |
Tipo de producto | Especifica el tipo de producto del dispositivo. |
Código del producto | Especifica el código de producto del dispositivo. |
Revisión principal | Especifica el nivel de revisión del firmware del dispositivo principal. La revisión principal se utiliza para indicar la revisión de la interfaz del dispositivo. Los valores válidos oscilan entre 1 y 127. |
Revisión menor | Especifica el nivel de revisión del firmware del dispositivo menor. La revisión menor indica la revisión del firmware. Los valores válidos oscilan entre 1 y 255. El valor predeterminado es 1. |
Codificación electrónica | Reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Los valores válidos son:
|
Conexión | Determina estos elementos para el tipo de dispositivo configurado:
Los valores válidos son:
|
Datos de entrada | Determina el tipo de conexión de entrada del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de las selecciones de entrada y salida realizadas para Conexión . |
Datos de salida | Determina el tipo de conexión de salida del dispositivo. Las opciones disponibles dependen de las selecciones de entrada y salida realizadas para Conexión . |
Formato de datos | Determina el formato de los datos que se intercambian entre el elemento primario y el dispositivo. |
Entregue su opinión