Loading
Nota de prensa | 6 de abril de 2026

Rockwell Automation impulsa la modernización de la industria alimentaria mexicana y fomenta la colaboración entre Zenit Automation y Golden Foods

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un tazón verde lleno de granola y trozos de chocolate sobre una servilleta a rayas, con una cuchara al lado

Rockwell Automation (NYSE: ROK), la empresa líder mundial en automatización industrial y transformación digital, anunció una iniciativa conjunta para modernizar procesos clave en la industria alimentaria mexicana. 

Las empresas colaboradoras, Rockwell, Zenit Automation y Golden Foods, desarrollaron un proyecto de automatización que optimiza la dosificación de vitaminas y mejora la eficiencia operativa en una planta de producción de cereales ubicada en Celaya, Guanajuato.

Golden Foods, fabricante internacional de alimentos, necesitaba un sistema de control más eficiente para la dosificación de vitaminas en su línea de producción de cereales. Antes de la colaboración, este proceso dependía de múltiples operarios y presentaba riesgos de inconsistencias, interrupciones en el flujo de producción y esfuerzo físico para el personal.

Zenit Automation, integrador de sistemas, con sede en Irapuato, lideró el diseño e implementación de una solución integral, proponiendo un sistema de control y dosificación de tanques que utiliza control de flujo con sensores y una interfaz hombre-máquina (HMI) FactoryTalk® Optix™ para controlar la dosificación de vitaminas, que debía cumplir con los criterios específicos determinados por el cliente en la tabla nutricional del producto terminado.

Esta tecnología permitió la monitorización centralizada de las seis líneas de producción, habilitando el monitoreo remoto, por lo que los operarios ahora pueden gestionar y supervisar todo el proceso desde una tableta, garantizando una dosificación precisa según los parámetros nutricionales requeridos por el cliente. Esta mejora no solo aumenta la eficiencia, sino que también reduce los riesgos ergonómicos y elimina la dependencia de sistemas obsoletos.

Uno de los principales avances logrados es la minimización del tiempo de inactividad por agotamiento de los tanques y la reducción del desperdicio de producto. Además, el sistema ahora permite el registro de datos, la configuración de enlaces dinámicos y la comunicación con bases de datos externas, facilitando la trazabilidad y la toma de decisiones.

“Esta aplicación posee un potencial enorme, ya que tiene una gran capacidad de desarrollo. y con la experiencia que hemos logrado, vislumbramos muchos campos de aplicaciones a esta solución”, explica Diego Martínez, director general de Zenit Automation.

Para Golden Foods, que opera bajo un modelo de fabricación para diversas marcas, el proyecto también representó un paso importante hacia la estandarización tecnológica mediante soluciones de un proveedor con soporte global.

Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la colaboración entre fabricantes, integradores y empresas tecnológicas para impulsar la competitividad industrial en la región, a la vez que demuestra cómo la automatización puede mejorar la seguridad, la precisión y la eficiencia en procesos críticos. Obtenga más información en el estudio de caso disponible aquí.

Publicado 6 de abril de 2026

About Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.

Acerca de Zenit Automation

Zenit Automation SA de CV, con sede en Irapuato, Guanajuato, México, es un integrador de sistemas Rockwell Automation (nivel Bronce). Fundada en 2020, la compañía se dedica a ofrecer soluciones tecnológicas integrales en automatización industrial, especialmente para el rubro alimenticio. Se especializa en el diseño y fabricación de maquinaria personalizada, tableros de control, y sistemas de automatización mediante PLC y HMI. También brinda soporte técnico y mantenimiento eléctrico, asegurando la continuidad operativa de los equipos. Además, distribuye equipos de seguridad y control de calidad como detectores de metales y sistemas de inspección por rayos X; implementa sistemas avanzados de robótica y automatización, como cobots y herramientas de monitoreo en tiempo real, para mejorar la eficiencia y productividad de los procesos industriales, visite: https://ze-mx.com/


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicaciones y relaciones públicas, América Latina
Conectar:

Temas: Alimentos y bebidas Software
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Modernización en la industria alimentaria mexicana
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.