Loading
Comunicado de prensa | Mayo, 2025

Rockwell Automation lanza una solución EtherNet/IP en gabinete para ayudar a los fabricantes a construir paneles más inteligentes y eficientes

La nueva solución puede reducir el tiempo de cableado hasta en un 80%, lo que agiliza la producción y la innovación.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Un cable plano de un solo par EtherNet/IP para gabinete que utiliza conectores 1486 para vincular una puerta de enlace 1834, un relé de sobrecarga electrónico E100, un contactor 100-E, un disyuntor de protección de motor 140MT y tres pulsadores

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció el lanzamiento de su solución EtherNet/IP™ en gabinete, un importante avance diseñado para satisfacer la creciente demanda de operaciones de fabricación más inteligentes, rápidas y conectadas.

A medida que las empresas se esfuerzan por mejorar la productividad y reducir el tiempo improductivo, los paneles de control cableados tradicionales a menudo se interponen en el camino, lo que limita el acceso a los datos y complica las actualizaciones del sistema. La solución EtherNet/IP en gabinete supera esos desafíos al agilizar las comunicaciones entre dispositivos con el panel, lo que simplifica la integración del sistema, aumenta el acceso a los datos en tiempo real y ayuda a los fabricantes a tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas.

“Nuestra solución EtherNet/IP en gabinete cambia las reglas del juego en el área de conectividad industrial”, señaló Kelly Passineau, gerente de productos de Rockwell Automation. “Al aprovechar la tecnología Ethernet/IP de un solo par, ayudamos a los clientes a reducir el tiempo de instalación, mejorar la eficiencia operacional e integrar componentes cableados en una red más inteligente y basada en datos”.

Los primeros en adoptarla ya están viendo el impacto. Volga, socio integrador de Rockwell Systems y fabricante líder con sede en Brasil, especializado en control eléctrico, mecánico y de automatización, informó de mejoras drásticas tras adoptar la solución EtherNet/IP en gabinete.

“La solución EtherNet/IP en gabinete redujo nuestro tiempo de ensamblaje en más de un 65%, lo que nos permitió cablear arrancadores y botones operadores en los paneles en poco más de una hora”, dijo Carlos Leopoldo, director comercial de Volga. “Además del importante ahorro de tiempo, este sistema ofrece numerosas ventajas a nuestros fabricantes de paneles, entre ellas, eficiencia de espacio, colores personalizables de los operadores de panel, reducción de la cantidad de SKU, reducción del riesgo de conexiones incorrectas e inspecciones más sencillas. Es una solución bien diseñada que mejora la eficiencia y la confiabilidad tanto para los fabricantes de paneles como para los usuarios finales, quienes pueden beneficiarse de una mejor comunicación, diagnósticos y un mantenimiento más fácil”.

Los beneficios clave de esta nueva oferta incluyen:

  • Instalación más rápida: cuando se implementa de acuerdo con las normas recomendadas, puede ayudar a reducir el tiempo de cableado hasta en un 80% en comparación con la instalación cableada tradicional.
  • Espacio optimizado: el diseño compacto permite un uso eficiente del espacio del gabinete, lo que permite instalar más dispositivos en las mismas dimensiones y reduce el tamaño total del panel.
  • Acceso a datos mejorado: aumente la productividad con una rápida comunicación en tiempo real entre dispositivos.
  • Capacidad de escalado: amplíe y adáptese fácilmente a las necesidades futuras de conexión en red sin cambios importantes en la infraestructura.

Además, el diseño plug-and-play facilita la configuración, la puesta en marcha y el mantenimiento, lo que en última instancia reduce los cambios en los cronogramas de producción.

Obtenga más información sobre la solución EtherNet/IP en gabinete en nuestro sitio web.

Publicado 20 de mayo de 2025

 
 

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicaciones y relaciones públicas, América Latina
Conectar:

Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation lanza la solución EtherNet/IP en gabinete
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.