Loading
Press Release | 21 de octubre, 2025

Rockwell Automation presentará tecnologías y soluciones innovadoras en Automation Fair 2025

La empresa lanzará más de 30 nuevos productos en el evento anual de este año

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Automation Fair Expo

MILWAUKEE, Wisconsin, 21 de octubre, 2025. Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, reveló hoy una atractiva gama de nuevas tecnologías que se presentarán en Automation Fair® 2025, que tendrá lugar del 17 al 20 de noviembre en Chicago. Cada año, miles de profesionales, clientes y periodistas de la industria acuden para conocer de primera mano las novedades y las próximas tendencias en automatización.

“Automation Fair es donde presentamos al mundo nuestros anuncios más importantes sobre productos y tecnología”, comentó Matheus Bulho, vicepresidente sénior de software y control, para Rockwell Automation. “Este año se presentará una atractiva gama de innovaciones diseñadas para transformar la forma como operan las industrias y acelerar el ritmo de la transformación digital.”

Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar los nuevos productos de hardware, software y servicios a través de inmersivas demostraciones, sesiones prácticas de laboratorio y sesiones conducidas por expertos. Los líderes y socios de Rockwell Automation también compartirán sus opiniones sobre cómo estas innovaciones están creando el futuro de las operaciones industriales.

He aquí un adelanto de lo que se presentará en Automation Fair 2025.

Diseñado para sobresalir: lo último en hardware industrial

Controladores ControlLogix® 5590
Simplifique la fabricación moderna con un estándar de seguridad funcional integrado.

Solución EtherNet/IP™ en gabinete
Reduzca la complejidad del cableado con un compacto cable plano de 7 conductores economizador de espacio que combina alimentación y datos, lo que hace que la conexión en red industrial sea fluida y asequible.

Arrancador de motor electrónico M100
Solución electromecánica para arranque de motores compatible con aplicaciones de conexión directa a la línea (DOL), con inversión y de seguridad en el mismo factor de formato.

E/S PointMax™, Boletín 5034
Su tamaño compacto y arquitectura modular ayudan a reducir el tamaño del panel y la complejidad de la instalación, lo que agiliza el despliegue de la máquina.

Motor con variador distribuido Armor™ PowerFlex® 330
Experimente la integración premium al conectar tecnología de control, seguridad y motores para un sistema más eficiente.

Solución de gateway perimetral avanzada OptixEdge™
Transforma la recolección de datos a nivel de máquina, mejorando la toma de decisiones en la planta de producción en diversas aplicaciones.

Disyuntor de protección de motor 140ME
Ofrece una protección más confiable contra sobrecargas, cortocircuitos y fallos de fase para ayudar a mantener el buen funcionamiento de las operaciones.

Sistemas de cableado 5069
Permite un cableado sin esfuerzo con un rendimiento excepcional.

Controladores Micro820® L20E
Aporte una comunicación Ethernet mejorada al software HMI y SCADA, compatibilidad ampliada con mensajería implícita de Clase 1 y más capacidades que permiten máquinas más inteligentes y rápidas.

ArmorBlock 5000® I/O
Integrados con la tecnología IO-Link, los bloques permiten arquitecturas de control descentralizadas, lo que aumenta la eficiencia y reduce las necesidades de espacio.

Terminales MobileView™
La próxima generación de terminales MobileView ofrece a los usuarios una solución
HMI para las plantas de producción modernas. Adquiera lo último en velocidad, imágenes y herramientas de visualización con esta amplia línea de productos.

Switch Ethernet industrial no administrado Stratix® 2100
Experimente una mayor confiabilidad y estabilidad de la red mediante una superior calidad de servicio y reduzca los costos con la nueva operación Ethernet de eficiencia energética (EEE). El switch Stratix® 2100 está diseñado como un switch Ethernet industrial compacto no administrado, centrado en valor y precio para ayudar a reducir costos.

ETAP Stratix® 4100
Diseñado para aumentar la confiabilidad y la velocidad de la red, ofrece una velocidad de transmisión de 1 Gbps, funciones avanzadas de diagnóstico de conexión en red y la capacidad de integrar dispositivos no DLR en redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR).

Computadora personal industrial tipo bloque ASEM™ 6300B-SW2
Ofrece una confiabilidad excelente y una solución altamente configurable para la automatización de la producción. Esta computadora personal industrial tipo bloque sin ventilador está equipada con procesadores Intel Core i3, i5 e i7 de 13.ª generación Raptor Lake y será lanzada al mercado con el sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

Computadora personal industrial para panel ASEM 6300P-SW2
Esta computadora personal para panel de rendimiento mejorado ofrece una confiabilidad excelente y una solución altamente configurable para la automatización de la producción. Esta computadora personal industrial sin ventilador para panel está equipada con procesadores Intel Core i3, i5 e i7 de 13.ª generación Raptor Lake y será lanzada al mercado con el sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

Software más inteligente: despliegue inteligencia con cada clic

Software FactoryTalk® Design Workbench™
Este software de diseño de próxima generación para sistemas microcontroladores ofrece una arquitectura contemporánea y una experiencia de usuario similar a la de Logix con flujos de trabajo simplificados.

Software FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™
La tecnología de control predictivo basado en modelo (MPC) en tiempo real evalúa los datos operacionales actuales y previstos, los compara con los resultados deseados y establece nuevos objetivos de control.

Software ResilientEdge™
Una solución de la periferia a la nube de alta velocidad y baja latencia, diseñada para ofrecer operaciones ininterrumpidas en ambientes de fabricación altamente automatizados.

Servicios de expertos para operaciones en evolución

Servicio administrado Asset+
Obtenga asistencia técnica en planta para la gestión de activos y las necesidades de reparación por parte de un profesional especializado en gestión de activos.

Monitoreo y respuesta de seguridad
Con el respaldo del Centro de Operaciones de Seguridad de OT de Rockwell Automation, el monitoreo y respuesta de seguridad, diseñado para entornos de OT, ofrece detección y análisis de amenazas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Asistencia técnica TechConnectIQ℠
Una experiencia de asistencia técnica remota simplificada, moderna y habilitada digitalmente para ayudar al personal a ser más ágil en la resolución de problemas complejos.

Sea el primero en experimentarlo todo

No se pierda la oportunidad exclusiva de descubrir estas innovaciones en Automation Fair 2025. Hable con nuestros expertos en tecnología y disfrute de demostraciones en vivo que dan vida a las soluciones. Para obtener una lista completa de las nuevas tecnologías y soluciones de Rockwell y los miembros de PartnerNetwork™, haga clic aquí.

Regístrese ahora mismo al evento y prepárese para implementar las futuras tecnologías.

Publicado 21 de octubre de 2025

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:

Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation presentará tecnologías y soluciones innovadoras en Automation Fair 2025
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.