Loading
Comunicado de prensa | Noviembre 14, 2023

Rockwell Automation simplifica el diseño, desarrollo y despliegue de máquinas con mejoras en los controladores Micro800 y el software de automatización

Cómo satisfacer las necesidades cambiantes en torno a los microcontroladores, con controladores Micro800 y el Software Connected Components Workbench mejorados.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Ingeniero utilizando software workbench en una computadora portátil

Los fabricantes pueden poner en marcha máquinas independientes de manera más eficiente con la revisión de firmware 14 del controlador Micro820 y la revisión de firmware 22 de los controladores Micro850 2080-L50E y Micro870 2080-L70E de Allen-Bradley. La versión 22 del software Connected Components Workbench es la más reciente y la mínima necesaria para lograr compatibilidad con las mejoras y el aumento de capacidades de los controladores.

Estos controladores ofrecen ahora una comunicación Ethernet mejorada del controlador a la interface operador-máquina (HMI) y las aplicaciones de control supervisorio y adquisición de datos (SCADA) que habilitan una tasa de actualización de datos más alta para mejorar la conectividad y el rendimiento del sistema. La mejora en la comprobación de conexiones de mensajes implícitos de Clase 1 en dispositivos EtherNet/IP durante el modo de marcha ofrece a los usuarios una mejora en la notificación en caso de una posible caída de la conexión con dispositivos importantes.

La nueva funcionalidad de comandos de comunicaciones de controlador programable (PCCC) en los controladores Micro870 2080-L70E permite a los usuarios utilizar un controlador Micro870 para comunicarse como un controlador MicroLogix. Con la asignación de direcciones antiguas de MicroLogix y el conjunto de instrucciones de PCCC compatible con la versión 22 del software Connected Components Workbench, los usuarios pueden beneficiarse de la reducción del riesgo de conversión y mantener los métodos de comunicación antiguos al actualizar un controlador MicroLogix a un controlador Micro800.

Como complemento a las mejoras del controlador, la versión 22 del software Connected Components Workbench ofrece nuevas capacidades para ayudar a acelerar el desarrollo del proyecto y las configuraciones del sistema. El soporte de comentarios a nivel de bits y las funcionalidades de horario de verano impulsan una mayor eficiencia en los procesos para crear una experiencia de diseño más fluida e intuitiva.

Las más recientes mejoras en los controladores y el software priorizan la experiencia de usuario, impulsando la eficiencia y flexibilidad en el desarrollo de la automatización. Los fabricantes pueden simplificar sus procesos de producción y optimizar la productividad para satisfacer las necesidades y retos en constante evolución del panorama de los microcontroladores.

* Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Micro800, Micro820, Micro850, Micro870, MicroLogix and Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc. EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA, Inc.

Publicado 14 de diciembre de 2023

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contacts

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Communications & Public Relations Lead, Latin America
Conectar:
EmailEmail

Temas: Integrated Architecture
Artículos recomendados
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Diseño y desarrollo de máquinas más eficiente