Loading
Nota de prensa | 7 de octubre de 2025

Rockwell Automation marca el inicio de una nueva era del control industrial con el lanzamiento del controlador ControlLogix 5590

Esta plataforma integrada, diseñada para ofrecer rendimiento, seguridad y protección, permite a los fabricantes agilizar las operaciones y desarrollar sistemas más inteligentes

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An industrial automation module labeled 1756-L98OTPSXT featuring dual Ethernet ports, multiple status indicators, and a front panel with “XT” branding. The module is photographed in a bright indoor setting with a blurred green and white background.

MILWAUKEE, Wisconsin, 7 de octubre de 2025.Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización industrial y a la transformación digital, ha anunciado hoy el tan esperado lanzamiento de su más reciente controlador, ControlLogix® 5590, el enorme poder en el núcleo de la plataforma Logix. Diseñado para satisfacer la cambiante demanda de la fabricación moderna, este controlador todo en uno ofrece una integración transparente de software y un control multidisciplinario en toda la empresa para agilizar las operaciones como nunca se había conseguido.

Los fabricantes se enfrentan a un gran desafío, una tormenta perfecta que combina una competencia global cada vez más feroz con la escasez de personal y los crecientes riesgos de seguridad. A la complejidad de la situación se suman los sistemas de control y de datos desconectados entre sí, basados en tecnologías privadas, que limitan la flexibilidad y mantienen los costos elevados. El controlador ControlLogix 5590 es una solución diseñada específicamente para ayudar a los fabricantes a afrontar estos desafíos con facilidad y tomar el control de sus operaciones.

“El controlador ControlLogix 5590 no es simplemente una actualización, es un poderoso componente diseñado para el futuro de la automatización industrial”, afirmó Dan DeYoung, vicepresidente global y gerente general de diseño y control de producción de Rockwell Automation. “Estamos brindando a nuestros clientes la capacidad de construir sistemas más inteligentes y seguros tal y como vienen de fábrica, con una plataforma diseñada para satisfacer las exigencias de hoy día y lista para ampliarse en el futuro”.

Las capacidades clave del controlador ControlLogix 5590 incluyen:

  • Seguridad integrada: Cada controlador ControlLogix 5590 incluye avanzadas capacidades de seguridad funcional integradas, diseñadas para ayudar a proteger las personas, los equipos y las operaciones sin necesidad de modelos de seguridad independientes. Gracias a su certificación que satisface los rigurosos estándares globales, este producto ayuda a los clientes a construir sistemas más seguros de forma más sencilla y con mayor confianza.
  • Poderoso rendimiento para aplicaciones exigentes: Ofrece procesamiento de alta velocidad y capacidad de memoria ampliada para permitir operaciones complejas. Este dispositivo es perfecto para cualquier aplicación, ya sea de procesos, de lotes, discreta, de movimiento o robótica. El controlador ControlLogix 5590 es ideal para los fabricantes que buscan diseñar una arquitectura escalable, optimizar el rendimiento e impulsar la eficiencia en una misma plataforma de alto rendimiento e interoperable.
  • Ciberseguridad incorporada: Incluye características de seguridad incorporadas, diseñadas para ayudar a proteger los sistemas de las ciberamenazas actuales y emergentes. Estas protecciones se basan en estándares globales (IEC 62443) y ayudan a los clientes a mantener sus operaciones conectadas y compatibles con los requisitos de seguridad modernos.
  • Experiencia de ingeniería optimizada con una suite de software unificada: Una suite de software unificada, que incluye Studio 5000 Logix Designer® y FactoryTalk® Design Studio™*, ayuda a agilizar el desarrollo, acelerar el despliegue y simplificar los flujos de trabajo en toda la empresa.

“Los fabricantes actuales requieren plataformas de control que puedan satisfacer los requisitos de seguridad y rendimiento sin complicar sus operaciones”, afirmó Craig Resnick, vicepresidente de consultoría de ARC Advisory Group. “Las soluciones que combinan el procesamiento de alta velocidad, seguridad integrada y robusta ciberseguridad en una misma arquitectura ayudan a las organizaciones a modernizarse de manera más eficiente, a la vez que mantienen la continuidad operacional y aumentan la resiliencia operacional”.

Eche un vistazo de primera mano al controlador ControlLogix 5590 en el evento Automation Fair de Rockwell, que se celebrará del 17 al 20 de noviembre en Chicago, o visite el sitio web de Rockwell para obtener más información.

  *  FactoryTalk Design Studio será compatible con los controladores ControlLogix 5590 Standard y XT (resistentes a la corrosión) tras el lanzamiento de la versión 2.03 en noviembre de 2025. La compatibilidad con la variante P (de procesos) se incorporará en una versión futura de FactoryTalk Design Studio.

Publicado 7 de octubre de 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


CONTACTO CON LOS MEDIOS

Michelle Anderson
Michelle Anderson
Global Public Relations, Rockwell Automation
Conectar:

Temas: Hardware Controladores programables
Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation marca el inicio de una nueva era del control industrial con el lanzamiento del controlador ControlLogix 5590
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.