Loading
Comunicado de prensa | Abril, 2025

Rockwell Automation alcanza un punto de referencia industrial con la Certificación en Ciberseguridad de la IEC 62443-4-2 para variadores de frecuencia variable

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Una fila de variadores PowerFlex de color gris y negro, parecen cajas grises

La nueva certificación reconoce a la serie PowerFlex 755T y a los variadores de frecuencia variable PowerFlex 6000T por su cumplimiento estricto de las pautas de las normas de ciberseguridad de la IEC 62443-4-2.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la compañía dedicada a la automatización industrial y la transformación digital más grande del mundo, anunció que recibió un reconocimiento por alcanzar la certificación de Capacidad 1 de Nivel de Seguridad de la Comisión Electrotécnica Internacional.

(IEC) 62443-4-2 de TÜV Rheinland, cuerpo de certificación respetado mundialmente. Esta certificación reconoce a la serie PowerFlex 755T y a los variadores PowerFlex 6000T de Allen-Bradley por su cumplimiento con los estándares estrictos de ciberseguridad detallados en las pautas de la IEC 62443-4-2.

El estándar de la IEC 62443-4-2 es parte de la serie de estándares de ISA y de la Comisión Electrotécnica Internacional 62443, que se centran en la seguridad de los sistemas de control y automatización industrial. Esta certificación para las familias de variadores demuestra su estabilidad contra las amenazas cibernéticas y su capacidad de ayudar a proteger los sistemas industriales del acceso no autenticado y los posibles ciberataques.

El proceso de certificación implicó una evaluación rigurosa del ciclo de vida de diseño y desarrollo de los variadores, que verificó la integración de la ciberseguridad en cada etapa. Este enfoque integral hacia la seguridad incluye el modelado de amenazas, las prácticas seguras de codificación y las pruebas enfocadas en la seguridad para ayudar a identificar y mitigar posibles vulnerabilidades.

“Las series PowerFlex 755T de variadores de bajo voltaje y 6000T de variadores de media tensión están diseñadas para ayudar a satisfacer las necesidades de los ambientes industriales modernos, que están cada vez más interconectados y requieren protección contra las amenazas cibernéticas”, expresó Manju Venugopal, líder de seguridad de producto en Rockwell Automation.

A través de su servicio de ciberseguridad integral, Rockwell Automation ha alcanzado numerosos hitos en el área de la ciberseguridad en los últimos años, entre los que se incluyen:

  • Alcanzar el Nivel 4 de madurez de la certificación de ciberseguridad industrial reconocida a nivel mundial de la IEC 62443-4-1, el nivel más alto, por su ciclo de vida de desarrollo seguro, certificado independientemente por TÜV Rheinland.
  • Introducir el primer controlador programable de automatización para cumplir con el estándar de seguridad de la IEC 62443-4-2 de TÜV Rheinland.
  • Introducir sistemas compatibles con CIP Security ODVA para la planta.
  • Volverse un miembro fundador de la Alianza de Ciberseguridad Global ISA.
  • Alcanzar la Certificación de Procesos de la IEC 62443-3-3 de TÜV Rheinland.
  • Alcanzar la Certificación ISO 27001 para la asistencia técnica remota a través del Instituto de Normas de Israel.

Publicado 21 de abril de 2025

 
 

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.


Media Contact:

Ana Barcenas
Ana Barcenas
Líder de comunicaciones y relaciones públicas, América Latina
Conectar:

Temas: Alimentos y bebidas
Noticias relacionadas
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Notas de prensa
  5. Chevron LeftChevron Left Certificación en Ciberseguridad de la IEC 62443-4-2 para variadores de frecuencia variable
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.