Nuevo controlador ofrece un rendimiento mejorado, seguridad integrada y capacidades de ciberseguridad para ayudar a los fabricantes de máquinas a cumplir con exigencias operacionales y regulatorias en constante evolución
MILWAUKEE, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento de su controlador CompactLogix® 5390, el más reciente avance en la familia de controladores Integrated Architecture®, diseñado para ayudar a los fabricantes de máquinas y demás fabricantes a optimizar el rendimiento, la seguridad, la protección, los datos y la flexibilidad en ambientes de automatización modernos.
Las operaciones industriales se están tornando cada vez más conectadas e intensivas en cuanto a los datos, lo que plantea mayores exigencias a los sistemas de control. Para mantenerse competitivos, los fabricantes de equipos originales y los usuarios finales deben gestionar aplicaciones de mayor capacidad, la seguridad integrada, la ciberseguridad y la visibilidad operacional. Cumplir con estos requisitos y ofrecer soluciones más inteligentes a menudo introduce una complejidad adicional y un mayor esfuerzo de ingeniería.
Ampliando la probada plataforma Logix, los controladores CompactLogix 5390 ofrecen ciberseguridad incorporada, seguridad integrada y un rendimiento mejorado en una misma plataforma de control. Con capacidades de seguridad alineadas con la norma IEC 62443-4-2 y preparado para la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE, el controlador ayuda a los fabricantes de máquinas a afrontar los requisitos globales en constante evolución, al tiempo que simplifica el diseño de máquinas.
El apoyo de E/S PointMax™ locales permite arquitecturas más modulares, mientras que unas dimensiones un 43 % menores que las de los anteriores controladores CompactLogix 5380 contribuye a reducir los requisitos de espacio en el panel y a estandarizar los diseños en las diferentes familias de máquinas. En conjunto, estas capacidades ayudan a los clientes a gestionar aplicaciones de automatización cada vez más sofisticadas con menor complejidad.
"A los fabricantes y a los fabricantes de máquinas se les pide que hagan algo más que ofrecer rendimiento. Deben cumplir también con requisitos de ciberseguridad y seguridad cada vez más estrictos mientras gestionan operaciones más grandes y conectadas", explicó Siva Iyyamperumal, gerente sénior de productos en Rockwell Automation. Los controladores CompactLogix 5390 reúnen estas capacidades en una misma plataforma, ayudando a los clientes a simplificar el diseño de máquinas, asegurar el cumplimiento normativo y escalar aplicaciones de automatización avanzada con confianza".
Las capacidades de seguridad y protección integradas ayudan a los fabricantes de máquinas a reducir el riesgo, simplificar los esfuerzos de cumplimiento y prepararse para las cambiantes regulaciones globales sin añadir complejidad a la arquitectura de las máquinas.
Los controladores CompactLogix 5390 están diseñados para trabajar de manera transparente dentro del ecosistema Integrated Architecture de Rockwell Automation y para ampliar la línea de productos de rendimiento compacto de la empresa, que reúne tecnologías de control, de E/S, de visualización, de movimiento, de seguridad y de información en una arquitectura optimizada para fabricantes de máquinas y fabricantes OEM. El controlador se integra con las E/S PointMax, las soluciones de movimiento Kinetix®, los variadores PowerFlex®, las tecnologías de conexión en red Stratix®, el software FactoryTalk® Design Studio™ y otras soluciones de visualización.
Este enfoque integrado ayuda a simplificar los flujos de trabajo de ingeniería, a reducir el riesgo en la puesta en marcha y a proporcionar una trayectoria escalable desde máquinas independientes hasta sistemas de producción complejos.
Obtenga más información sobre el controlador CompactLogix 5390 en el sitio web de Rockwell o comuníquese con el distribuidor.
Preguntas frecuentes
¿Cómo ofrecen los controladores CompactLogix 5390 un rendimiento compacto?
Los controladores CompactLogix 5390 amplían la línea de productos de rendimiento compacto de Rockwell Automation al proporcionar a los fabricantes de máquinas y fabricantes OEM tecnologías integradas de control, de E/S, de visualización, de movimiento, de seguridad y de información para construir máquinas de mayor rendimiento, más seguras, más protegidas e impulsadas por datos.
¿Para quién es esta solución?
Esta solución está diseñada para fabricantes de equipos originales (OEM), integradores de sistemas y usuarios finales que necesitan una plataforma escalable de control e información de alto rendimiento para servir de soporte a máquinas más complejas, equipos modulares de procesos y sistemas de producción, y a la vez prepararlos para las futuras exigencias operacionales.
¿Cómo ayuda esto a los fabricantes?
Los controladores CompactLogix 5390 ayudan a los fabricantes a mejorar la productividad, la flexibilidad y la eficiencia operacional mediante una mayor potencia de procesamiento, una escalabilidad ampliada y una moderna conectividad. Permiten un rendimiento más rápido de las máquinas, satisfacen los crecientes requisitos de las aplicaciones y ofrecen una vía fluida para integrar datos, diagnósticos y tecnologías avanzadas en todas las operaciones.
Acerca de Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es un líder global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.
FUENTE Rockwell Automation, Inc.