Loading
Presentation

Tecnología que se enchufa protege trabajadores y mejora la seguridad

Cortinas ópticas de seguridad GuardShield Tipo 450L-B

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail

La tecnología patentada en el nuevo sistema de cortina óptica de seguridad GuardShield™ tipo 450L-B permite que cada transceiver se utilice como un transmisor o receptor mediante los módulos innovadores que se pueden enchufar. Este video muestra cómo adquirir módulos GuardShield 450L idénticos y personalizar las características con diferentes complementos. Es una solución de seguridad flexible, simple y compacta que mejora la seguridad y productividad, mientras reduce la complejidad del sistema y los costos de inventario.

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Tecnología que se enchufa protege trabajadores y mejora la seguridad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.