Loading
Magazine

El camino hacia una industria química conectada

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
El camino hacia una industria química conectada hero image

Por Gordon Bordelon, jefe de Industrias Químicas, Rockwell Automation

 

El uso de tecnologías integradas más inteligentes puede ayudar a monitorear y aumentar el rendimiento de activos, incrementar la flexibilidad, reducir los riesgos y mejorar el mantenimiento.

 

Las industrias químicas enfrentan muchos desafíos – desde competencia feroz y márgenes reducidos, hasta capital humano limitado, exigencias de cumplimiento de regulaciones y digitalización de la cadena de suministro. Además de intentar equilibrar esos desafíos, las empresas también enfrentan la realidad del día a día, al tener que lidiar con equipos viejos y costos cada vez más altos de soporte. 

          En Estados Unidos, algunas industrias químicas con décadas de existencia están enfrentando una serie de desafíos, como equipos obsoletos, paradas no planificadas y visibilidad limitada del rendimiento de activos críticos. 

          Como el escenario digital cambia rápidamente, las industrias químicas buscan una tecnología de rápido retorno de la inversión (ROI) que las ayude a resolver sus problemas.  Por eso, es importante repensar las decisiones empresariales y considerar las inversiones tecnológicas que ofrezcan tanto un ROI incremental, como a largo plazo. 

          Las tecnologías de producción conectada disponibles hoy van mucho más allá de las tecnologías disponibles hace diez años, y ofrecen a las industrias químicas el alivio inmediato de sus deficiencias, causadas por la obsolescencia y por las limitaciones de personal y de conocimiento especializado. La tecnología avanzada también puede ayudar a unir sistemas de TI y de TO, proporcionando conectividad continua para administrar la producción y transformar los datos de la cadena de suministro en información práctica y en tiempo real.

Este enfoque de una producción conectada y basada en información puede denominarse "industria química conectada".

          Instalar una industria química conectada no tiene por qué ser aterrador. Piénselo de esta manera: al priorizar las inversiones de forma estratégica alrededor de tecnologías más inteligentes, una industria química conectada ofrece oportunidades prácticamente ilimitadas para monitorear y mejorar el rendimiento de la producción. Por lo tanto, ¿qué significa eso para las operaciones del día a día?

Mayor uso de los activos: la optimización del uso de los activos comienza con la capacidad de medir el rendimiento de los mismos e identificar problemas de producción en tiempo real. Un sistema de control distribuido (DCS) moderno puede integrar todos los aspectos de la automatización y de la información en una única infraestructura para toda la planta.

Simultáneamente, los sistemas integrados de control de potencia pueden recopilar datos eléctricos de los activos antiguos de producción, monitoreando su rendimiento y ayudando a minimizar el tiempo improductivo inesperado y a prever problemas en los equipos.  Para las industrias químicas es una solución en la que todos ganan. 

 

Mayor flexibilidad operativa: una industria química conectada puede hacer que la producción en lotes sea más ágil y flexible, lo que permite que los operadores realicen modificaciones con mayor facilidad y se traduce en el abastecimiento de nuevos productos con mayor rapidez al mercado. Esto hace de la variabilidad de lote a lote (difícil de medir y causante de problemas de calidad y productividad) una cosa del pasado.

 

Riesgos reducidos: los riesgos operativos y las regulaciones pueden ser comprendidos y gestionados más fácilmente en una planta química conectada.  Los sistemas instrumentados de seguridad escalables (SIS) permiten a las industrias químicas aplicar diferentes niveles de mitigación de riesgos, de acuerdo con sus necesidades específicas.

Adicional a ello, las soluciones SIS prediseñadas también están disponibles para llenar brechas de capacidad y enfrentar desafíos empresariales específicos en industrias más viejas, de una manera más económica. 

 

Mejor mantenimiento y asistencia técnica: muchos fabricantes sufren para lograr mantener una planta con diversas tecnologías de automatización y de diferentes proveedores.   Estandarizar y consolidar las tecnologías en una industria química conectada reduce la cantidad de sistemas que los técnicos de mantenimiento y los equipos de soporte deben atender, además de reducir el inventario de repuestos.

Con la implementación de estos recursos, las industrias químicas pueden monitorear y actualizar mejor los activos antiguos, según sea necesario. Pueden reducir los costos de asistencia técnica asociados con el tiempo improductivo no planificado y la existencia de diferentes sistemas.  De esta manera, es posible concentrarse en nuevas oportunidades recién descubiertas para mejorar las operaciones e incrementar la producción.


Conozca las soluciones de Rockwell Automation para la industria química.

Temas: Productos químicos
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Suscríbase

Recomendado para usted

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Empresa
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left El camino hacia una industria química conectada
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.