Loading
Caso práctico | aguas residuales
Recent ActivityRecent Activity

El distrito de aguas de Lake Chelan aumenta el tiempo productivo

Control Systems NW ayuda al distrito de agua de Lake Chelan a reducir el tiempo improductivo al actualizar sus sistemas de control y eléctricos anticuados

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ingenieros de servicios de campo examinan planos cerca de cajas eléctricas -- sistema de control nw

Clayton Anderson es gerente de proyectos de RH2 Engineering (RH2) y su subsidiaria de propiedad absoluta Control Systems NW (CSNW), que se especializa en el diseño e integración de sistema de control. Juntos, los electricistas con licencia y los especialistas en sistema de control de las dos empresas atienden a la industria de aguas residuales.

"Hemos estado en el negocio de aguas residuales durante unos 45 años", dice Clayton. "Formamos Control Systems NW para proporcionar servicios de equipos, integración y puesta en marcha diseñados principalmente en torno a las tecnologías de Rockwell Automation".

CSNW es miembro de Rockwell Automation PartnerNetwork y ha sido designado como integrador de sistemas reconocido de la industria de aguas residuales. Las empresas que obtienen esta insignia son líderes probados en el sector.

"Al estar en el noroeste del Pacífico, donde el agua es tan importante para la economía, nos hemos convertido en expertos en riego, especialmente en la actualización de equipos antiguos", explica Clayton.

Ver el video

VIDEO
Sistemas de control: actualizaciones de NW Control para el distrito de aguas residuales de Lake Chelan

Control Systems NW ayuda al Distrito de Agua de Lake Chelan a reducir el tiempo improductivo al actualizar sus sistemas de control y eléctricos anticuados.

clayton anderson gerente de proyectos rh2 engineering

Clayton Anderson
Gerente de proyectos, RH2 Engineering

Problemas de sistema de control y equipos envejecidos

El Distrito de Reclamación de Lake Chelan (el Distrito), un cliente de RH2 desde hace mucho tiempo, tenía dificultades con un sistema de control anticuado y equipos eléctricos de más de 40 años de antigüedad. Con sede en Manson, Washington, el Distrito cuenta con nueve plantas de bombeo.

"Tenían algunos problemas importantes con el sistema de control. Cada vez que se producían pequeñas fluctuaciones de energía, tenían que reiniciar manualmente el sistema. Esto les llevaba entre seis y ocho horas", explica Clayton. "Esta es una zona con viñedos y árboles frutales muy costosos, donde un par de horas sin agua podría provocar pérdidas costosas de cultivos y árboles".

El equipo de Clayton actualizó el sistema de control del Distrito con Rockwell Automation CompactLogix™ 5370 Controllers y una red de comunicaciones por radio mejorada. El equipo también implementó un plan para evitar reinicios manuales del sistema después de una interrupción de energía.

"Utilizamos Studio 5000® para programar y revisar todo el sistema y reiniciar las estaciones de bombeo sin la intervención del operador", explica Clayton. "Eso llevó a una disminución de las horas extra de los operadores y a más tiempo productivo para el cliente". De hecho, en los primeros 2 años de la actualización del sistema de control, las horas extra del Distrito disminuyeron hasta en un 25%.

Las actualizaciones de sistemas y equipos ofrecen numerosos beneficios

Luego, el equipo actualizó los equipos eléctricos anticuados con CENTERLINE® Centros de Control de Motores de Media Tensión (1500) y Baja Tensión (2100) de Rockwell Automation.

"Pudimos preadquirir los equipos a través de CNWS. La preadquisición es un riesgo que muchos municipios quieren evitar, así que tratamos de hacerlo de muy bajo riesgo. Rockwell Automation realmente apoyó mucho", dice Clayton. "Pudimos trabajar directamente con la fábrica para diseñar y suministrar los equipos en un cronograma acelerado y asociarnos con el distribuidor local de Rockwell para gestionar repuestos, asegurar la llegada oportuna de los equipos y que todo fuera fluido".

Antes de las actualizaciones, el personal tenía que revisar las plantas diariamente. Ahora, las plantas actualizadas solo requieren una revisión semanal. El Distrito también ha podido reasignar fondos de operaciones y mantenimiento de estas plantas a otros activos.

Además, con la capacidad de registrar y acceder a los datos de monitoreo de energía eléctrica, el equipo pudo descubrir patrones de picos de energía y esquemas de producción que causaban problemas en la planta. Con esa información, pudieron modificar el sistema de distribución de servicios públicos para mejorar aún más las operaciones.   

Temas: Aguas residuales ControlLogix CCM de bajo voltaje Control de motores, mediano voltaje Variadores Controladores programables
Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left El distrito de aguas de Lake Chelan aumenta el tiempo productivo
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.