Loading
CASO PRÁCTICO | gas y petróleo
Recent ActivityRecent Activity

La actualización de firmware de terminales de gas mejora la seguridad

La actualización de firmware mejora la seguridad, la ciberseguridad y la confiabilidad, a la vez que permite operaciones sin tiempo improductivo en una terminal de gas natural de infraestructura crítica.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Planta de refinería de petróleo y gas. Construcción de fábrica industrial con tecnología de ingeniería, tubería de acero, tubería, tanque.

Una importante terminal de procesamiento de gas natural en Brasil desempeña un papel fundamental en la infraestructura crítica de energía del país, ya que respalda más de un tercio de la producción energética nacional.

Desafío
  • El envejecimiento de la infraestructura contribuía a las fallas del sistema, lo que provocaba tiempo improductivo en la unidad de procesamiento que manejaba volúmenes críticos de gas
  • El firmware obsoleto expuso la infraestructura crítica a vulnerabilidades
  • Las piezas de repuesto limitadas y la documentación incompleta aumentaron los riesgos
Solución
  • Firmware AADvance®
  • Plataforma basada en Windows 10
  • Evaluaciones de riesgos y validación de ciberseguridad
  • Monitoreo y diagnóstico en tiempo real
Resultado
  • Se logró una actualización sin tiempo improductivo en una unidad de procesamiento de gas crítica
  • Se redujeron a cero las paradas no planificadas y se mejoró la confiabilidad del sistema
  • Se reforzó la postura de ciberseguridad y se redujeron las vulnerabilidades operacionales
  • Se logró el cumplimiento con las normas de sistema de seguridad SIL-3
  • Se estableció un marco escalable para el crecimiento futuro

Desafío

Sistemas anticuados y riesgos de ciberseguridad

Una importante terminal de procesamiento de gas natural en Brasil, fundamental para más de un tercio de la producción de energía del país, enfrentaba crecientes riesgos operativos debido a infraestructura anticuada y tecnología obsoleta.

La instalación dependía de un sistema de seguridad heredado que había estado en funcionamiento durante más de una década, el cual comenzó a experimentar fallos de hardware, especialmente en los módulos de E/S y las comunicaciones de PLC. Estos problemas contribuyeron a paradas no planificadas e introdujeron incertidumbre operativa en un entorno donde la confiabilidad es esencial.

Al mismo tiempo, el sistema funcionaba con firmware obsoleto en un entorno basado en Windows 7, lo que exponía la infraestructura crítica a vulnerabilidades de ciberseguridad. La terminal enfrentaba una creciente presión para modernizar sus sistemas y cumplir con los estándares de seguridad actuales.

Restricciones adicionales intensificaron estos desafíos. Por ejemplo, la terminal enfrentaba disponibilidad limitada de piezas de repuesto y documentación incompleta. Además, dada la naturaleza crítica de las operaciones, la terminal requería una estrategia de reversión robusta para que el sistema pudiera volver a su estado original en caso de un problema importante.

Solución

Modernización estratégica de firmware y mitigación de riesgos

La actualización del sistema se ejecutó en dos fases. Durante la preparación, se aseguraron módulos de E/S de repuesto y una CPU antigua para abordar posibles fallas. Al mismo tiempo, se validó la documentación del lazo de seguridad SIL-3 para garantizar la precisión de las pruebas. Además, los expertos en ciberseguridad realizaron evaluaciones de riesgos colaborativas para que la estación de trabajo SIS basada en Windows 10 cumpliera con los estándares de la industria.

terminal de gas gabinete de control avanzado

Sistema de control de seguridad AADvance® compatible con la actualización de firmware y la operación segura y confiable

Durante la fase de ejecución, la instalación desplegó el firmware AADvance®, migró al entorno de desarrollo modernizado y realizó pruebas de diagnóstico mejoradas en las comunicaciones de PLC para evitar problemas de interoperabilidad. También se emplearon herramientas de monitoreo en tiempo real para detectar anomalías, mientras que un protocolo de retroceso por etapas mantuvo la continuidad operativa. 

Tras la actualización, los equipos multifuncionales validaron el cumplimiento de SIL-3 mediante escenarios simulados de fallos. Se realizaron pruebas rigurosas para confirmar que no existieran riesgos residuales para la seguridad o la producción.

Resultado

Mayor confiabilidad, ciberseguridad y conformidad con las normas de seguridad

La modernización del sistema se completó sin interrumpir las operaciones en la unidad de procesamiento de gas del terminal, que maneja un volumen crítico de gas natural, aproximadamente 1600 m³/h. La actualización resolvió problemas de hardware y ciberseguridad, redujo a cero las interrupciones no planificadas y logró la conformidad con SIL-3.

La migración a una plataforma moderna basada en Windows 10 fortaleció la resiliencia del terminal, reduciendo la exposición a vulnerabilidades. El entorno actualizado se alineó con las normas de seguridad actuales, proporcionando una base más resiliente para proteger la infraestructura crítica.

Preparado para operaciones futuras

Por último, la instalación estableció un marco escalable para futuras actualizaciones del sistema. Tras el éxito del proyecto, se aprobaron esfuerzos adicionales de modernización para su implementación durante las ventanas de mantenimiento planificadas a fin de continuar mejorando sin interrumpir las operaciones.

Publicado 25 de junio de 2026

Temas: Accelerate Digital Transformation Build Resilience Optimize Production Networks & Infrastructure Soluciones de procesos Soluciones de seguridad Petróleo y gas
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left La actualización de firmware de terminales de gas mejora la seguridad
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.