También puede interesarle
Fenagy diseña y fabrica bombas de calor industriales, enfriadores y sistemas combinados de calefacción y refrigeración basados en refrigerantes naturales – CO2 e hidrocarburos.
RLAY A/S es un fabricante y proveedor orientado a la calidad y al servicio de paneles eléctricos y servicios electromecánicos.
- Crecimiento rápido y necesidades de panel de control en evolución
- Demandas de producción y entrega de alto volumen
- Necesidad de un proveedor colaborativo y técnicamente capacitado
- RLAY seleccionado para flexibilidad y experiencia en producción
- Concepto de panel de control estandarizado con herramientas CUBIC
- Diseño de gemelo digital mediante integración de software de diseño Galaxy
- Desarrollo e innovación eléctricos acelerados
- Producción en serie eficiente y adaptable con plazos de entrega cortos
- Solución escalable lista para el crecimiento futuro del mercado
Escalado de la producción de bombas de calor sostenibles con un control eléctrico confiable
Desde su fundación en 2020, Fenagy A/S ha experimentado un crecimiento notable. Como OEM danés especializado en grandes sistemas de refrigeración y bombas de calor sostenibles, la empresa satisface la creciente demanda de soluciones ecológicas y energéticamente eficientes.
Sus sistemas avanzados reducen significativamente el consumo de energía, lo que ayuda a los clientes a reducir los costos operativos y a minimizar su huella de carbono. Al utilizar solo refrigerantes naturales como CO2 e hidrocarburos, Fenagy garantiza la eficiencia y un impacto medioambiental mínimo en comparación con las alternativas sintéticas tradicionales. Alimentados por electricidad, sus sistemas además integran fuentes de energía renovable para limitar la dependencia de los combustibles fósiles, lo que los convierte en los sistemas de calefacción y refrigeración más visionarios del mundo.
Desarrollados para industrias como calefacción de distrito, HVAC y centros de datos, los sistemas requieren un control de alimentación confiable para un funcionamiento ininterrumpido. A medida que Fenagy ha crecido, también ha aumentado su necesidad de paneles eléctricos más capaces.
A finales de 2023, identificaron a RLAY, un socio de CUBIC, una empresa de Rockwell Automation, como su nuevo proveedor para el panel de control que opera su bomba de calor H-2600 y los envolventes de acero inoxidable para los evaporadores del sistema.
Fenagy se enfrentó a tres desafíos críticos a la hora de seleccionar un nuevo proveedor: “Nuestros requisitos cambian rápidamente y las nuevas soluciones de panel de control deben desarrollarse constantemente. Un nuevo proveedor debe ser capaz de apoyar el desarrollo, entregar grandes cantidades y adaptar fácilmente la producción para mantenerse al día con la demanda y el crecimiento de Fenagy”, afirma Niels Erik Bjerregaard, ingeniero eléctrico de Fenagy A/S.
Un enfoque colaborativo y experiencia tecnológica fueron esenciales para apoyar el desarrollo de las soluciones eléctricas de Fenagy.
Diseño estandarizado de panel de control impulsado por la asociación
Tras evaluar a varios candidatos, Fenagy seleccionó a su socio de larga data CUBIC, RLAY, por su enfoque colaborativo, experiencia, flexibilidad y experiencia en la producción en serie. En el primer mes, se completó la primera entrega y la relación evolucionó rápidamente hasta convertirse en una valiosa asociación.
Un paso inicial crucial fue conceptualizar ideas y requisitos en una solución de panel de control estandarizada que permite una producción en serie eficaz y ajustable. A través de sparring y diálogo constructivo, la amplia experiencia de RLAY se convirtió en un activo importante en el desarrollo e innovación continuos de paneles de control adaptados a las necesidades cambiantes de Fenagy.
La asociación con RLAY también proporcionó a Fenagy valiosos sparrings, sesiones de capacitación y herramientas adicionales de CUBIC para potenciar aún más el desarrollo. En particular, el software de diseño CUBIC Galaxy, que se integra con el software CAD eléctrico existente de Fenagy, permitió una transición del diseño 2D al 3D y un aprovechamiento total de los principios de gemelo digital.
"Juntos, hemos desarrollado un concepto estandarizado que permite la producción en serie con la posibilidad de hacer ajustes según las preferencias del usuario final. Tanto el conocimiento de RLAY como el soporte de CUBIC y el software Galaxy desempeñan un papel importante en este proceso", afirma Niels.
El moderno taller de paneles de 4500 m² de RLAY y su experiencia en la producción en serie les permitieron satisfacer la necesidad anticipada de Fenagy de 70 paneles de control y casi 450 envolventes de acero inoxidable personalizados en el primer año.
Ser socio de CUBIC permite a RLAY integrar las ventajas del sistema modular CUBIC, simplificando y acelerando el ensamblaje para soportar grandes volúmenes y garantizar calidad constante y plazos de entrega más cortos.
"El sistema modular CUBIC nos ofrece una gran flexibilidad y nos hace más competitivos. Apoya nuestras capacidades en producción en serie y nos permite satisfacer de manera eficiente las demandas de alto volumen, a la vez que mantenemos calidad constante y tiempos de entrega rápidos", afirma Lars Farsø, director general de RLAY.
Al seleccionar a RLAY, Fenagy logró su objetivo de designar a un nuevo proveedor capaz de acelerar el desarrollo eléctrico y apoyar el crecimiento continuo.
Innovación eléctrica mejorada
La colaboración con RLAY ha acelerado el desarrollo eléctrico de Fenagy. El enfoque colaborativo entre Fenagy, RLAY y CUBIC sigue siendo un activo clave para innovar los sistemas eléctricos de Fenagy.
Producción flexible, rápida adaptación
Las capacidades de producción en serie de RLAY y el uso del sistema modular CUBIC proporcionan a Fenagy la flexibilidad para ajustarse rápidamente a los requisitos técnicos y de los clientes en evolución, manteniendo la eficiencia de la producción.
Preparado para el crecimiento futuro
La capacidad de RLAY para acortar los plazos de entrega y satisfacer las altas demandas de producción garantiza que Fenagy esté bien preparado para satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado y continuar su trayectoria de crecimiento.
Los clientes de Fenagy abarcan diversas industrias, cada una con requisitos únicos. La solución de panel de control estandarizada desarrollada con RLAY es fácilmente ajustable, gracias al software de diseño CUBIC Galaxy y a los principios de gemelo digital. Esto permite cambios rápidos y precisos en la producción en serie, asegurando que el producto final satisfaga las necesidades específicas del cliente y mantenga un alto rendimiento.
Respaldado por la flexibilidad del sistema modular CUBIC, los ajustes y actualizaciones futuros del diseño pueden reflejarse rápidamente en la producción de RLAY, asegurando que Fenagy siga siendo ágil y competitiva.
Publicado 22 de septiembre de 2025