También puede interesarle
Promation es una empresa de automatización y robótica con conocimientos especializados en ciencias biológicas, incluidos los radiofármacos y los isótopos médicos. La empresa desarrolla e integra soluciones de automatización avanzadas que ayudan a los fabricantes a abordar desafíos de producción complejos mediante ingeniería, robótica, integración de sistemas y tecnologías digitales. Al atender a industrias altamente reguladas, Promation trabaja en estrecha colaboración con los clientes para ofrecer soluciones personalizadas que mejoran la productividad, aumentan la calidad, fortalecen la seguridad de los trabajadores y respaldan las operaciones escalables. Su creciente enfoque en la fabricación de radiofármacos refleja la necesidad de la industria de enfoques habilitados para la automatización que puedan respaldar la comercialización, la trazabilidad y la eficiencia operativa.
- Apoyar la fabricación de radiofármacos a medida que las nuevas terapias avanzan hacia la comercialización
- Escalar la producción a la vez que se mantiene la seguridad, la calidad y la trazabilidad
- Conectar la producción, la calidad, el inventario y la logística a lo largo del ciclo de vida de fabricación
- CompactLogix® control de seguridad
- Kinetix® control de movimiento y sistemas de servos (Unified Robot Control)
- FactoryTalk® Optix™ HMI
- FactoryTalk® PharmaSuite® MES
- Emulate3D® software de gemelo digital
- Soluciones integradas de control de seguridad, E/S, detección y computación industrial
- Modela un enfoque digital conectado para la fabricación de radiofármacos
- Unifica los flujos de trabajo de producción, calidad, inventario y logística
- Mejora la trazabilidad y la visibilidad operativa
- Acelera el desarrollo y la validación mediante gemelo digital
- Simplifica la integración de automatización y robótica
Promation se asoció con Rockwell para desarrollar una plataforma de fabricación de radiofármacos conectada que reúne tecnologías de automatización, robótica, ejecución de fabricación y gemelo digital. Diseñada como una plataforma de demostración tecnológica, la solución muestra cómo las tecnologías digitales pueden conectar los procesos de producción con los sistemas empresariales, a la vez que respaldan los requisitos operativos y regulatorios en evolución de la industria.
La fabricación de radiofármacos está entrando en un período de rápido crecimiento. Aunque hoy en día solo unas pocas terapias cuentan con aprobación comercial, cientos más están avanzando a través de ensayos clínicos y se encaminan hacia la comercialización. A medida que los fabricantes se preparan para una mayor demanda, deben aumentar la capacidad de producción a la vez que cumplen con estrictos requisitos de seguridad, calidad, trazabilidad y velocidad.
A diferencia de los productos farmacéuticos convencionales, los radiofármacos no pueden almacenarse eficazmente porque su actividad terapéutica disminuye continuamente debido a la desintegración radiactiva, lo que crea una carrera perpetua contra el tiempo desde la producción hasta la administración al paciente, lo que hace que la producción y distribución eficientes sean esenciales. Los fabricantes deben producir, envasar, documentar y entregar rápidamente las terapias, a la vez que minimizan la exposición de los trabajadores a los materiales radiactivos.
"Muchas terapias radiofarmacéuticas están llegando a su madurez y se comercializarán en los próximos años. Una vez que estén en una etapa de aprobación comercial, la única forma de fabricarlas es mediante la automatización"
Para impulsar la innovación en la fabricación de radiofármacos, Promation se asoció con Rockwell para desarrollar una plataforma de demostración de tecnología que integra la automatización, la robótica, la ejecución de fabricación y la conectividad empresarial. La plataforma muestra un flujo de trabajo digital conectado que vincula el equipo de producción con la ejecución de fabricación, el inventario, los pedidos y los sistemas logísticos.
Muchos de los sistemas que se utilizan actualmente para apoyar la producción farmacéutica funcionan de manera independiente. “El verdadero truco es vincularlos con una plataforma que les permita conectarse al sistema de ERP”, dijo Mike Robertson, gerente general asistente de Promation. “Toda la infraestructura que tienen para la producción farmacéutica todavía se realiza fuera del equipo. Nuestra solución demuestra que todo está vinculado”.
La plataforma demuestra cómo las tecnologías conectadas pueden salvar la brecha entre los sistemas de producción y empresariales, creando un flujo de información transparente a lo largo del ciclo de vida de fabricación.
Aceleración del desarrollo con gemelos digitales
Rockwell desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la plataforma, integrando CompactLogix® control de seguridad, FactoryTalk® Optix™ visualización, MES PharmaSuite®, software de gemelo digital Emulate3D®, y tecnología de Unified Robot Control.
Gracias a Emulate3D®, el equipo de Promation pudo desarrollar, probar y validar la funcionalidad del sistema antes de construir el equipo físico. La puesta en marcha virtual ayudó a verificar el comportamiento del equipo, los flujos de trabajo y las integraciones en las primeras etapas del proceso de desarrollo, lo que redujo los riesgos y aceleró el desarrollo. Como explicó Robertson: “Podemos hacer todo eso en el gemelo digital. Y eso reduce el tiempo de desarrollo para que, una vez construido el equipo, básicamente ya esté listo para funcionar, solo hay que probar el hardware”.
La plataforma también demuestra cómo la tecnología Unified Robot Control puede integrar el control robótico directamente en el sistema de automatización, eliminando la necesidad de un controlador robótico independiente y simplificando la coordinación entre la automatización y las operaciones robóticas.
La plataforma de demostración está ayudando a los fabricantes a imaginar un enfoque conectado para gestionar la información y las operaciones en todo el ciclo de vida de fabricación. La estrecha colaboración entre Promation y Rockwell fue fundamental para dar vida a la plataforma. “La colaboración ha sido excelente. Realmente han dado un paso adelante y han brindado mucho apoyo, especialmente en las nuevas tecnologías”, dijo Robertson.
Publicado 28 de octubre de 2026