Loading
CASO PRÁCTICO | gas y petróleo
Recent ActivityRecent Activity

Plataforma de gas y petróleo en alta mar moderniza el sistema de incendio y gas

Una plataforma marítima modernizó los sistemas de seguridad con cero tiempo improductivo, mejorando la confiabilidad y reduciendo los costos de mantenimiento

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Plataforma de gas y petróleo y de perforación en alta mar al amanecer.
Rockwell Automation

Una plataforma marítima en el Mar del Norte que operaba en un entorno con espacio limitado necesitaba sistemas de seguridad confiables para mantener la producción continua y proteger la integridad operativa.

Desafío
  • Componentes anticuados del sistema de seguridad contra incendios y gases con altas tasas de fallo
  • Espacio limitado en el gabinete para la instalación de nuevo hardware
  • Necesidad de integración con el sistema de cierre de emergencia (ESD) y los sistemas de matriz existentes
  • Riesgos asociados con el cableado y la infraestructura antiguos
  • Necesidad de modernización sin interrumpir la producción en alta mar
Solución
  • Estrategia de modernización utilizando la experiencia de Rockwell Automation en sistema de seguridadReemplazo de componentes de E/S obsoletos, conservando la infraestructura crítica
  • Sistemas preensamblados y probados en fábrica para reducir el tiempo de instalación
  • Opciones de actualización por fases alineadas con las necesidades operativas
Resultado
  • Operaciones continuas con cero tiempo improductivo durante la migración
  • Mayor confiabilidad del sistema
  • Menores costos de mantenimiento y riesgo operativo a largo plazo
  • Cumplimiento total de seguridad gracias al rendimiento validado del sistema
  • Arquitectura de sistema de seguridad escalable y preparada para el futuro

Desafío

Infraestructura de seguridad anticuada y limitaciones de espacio

Una plataforma de gas y petróleo en alta mar del Mar del Norte enfrentaba desafíos crecientes con su sistema de seguridad contra incendios y gas anticuado. Los componentes obsoletos, incluidos los subsistemas de E/S y el hardware de apoyo, experimentaban mayores tasas de fallos, lo que aumentaba las demandas de mantenimiento y el riesgo operacional.

La plataforma también enfrentaba limitaciones de espacio físico dentro de los gabinetes de control existentes, lo que dificultaba la instalación de nuevo hardware. Cualquier esfuerzo de modernización necesitaba equilibrar las actualizaciones del sistema con estrictas limitaciones físicas y limitaciones de infraestructura existentes.

Integración compleja sin interrupciones

El sistema de seguridad estaba estrechamente integrado con otros sistemas de infraestructura crítica, incluidos el sistema de cierre de emergencia (ESD) y los paneles de matriz cableados. La actualización de una parte del sistema requería una coordinación cuidadosa para mantener una operación segura y confiable en todos los sistemas interconectados.

El cableado y la infraestructura heredados añadían complejidad, lo que introducía riesgos al redirigir o reemplazar componentes. La plataforma también requería que cualquier actualización se completara sin interrumpir la producción, lo que hacía que el tiempo, la ejecución y la mitigación de riesgos fueran críticos para el éxito del proyecto.

Gabinete de control del sistema de seguridad offshore

Gabinete de control que soporta el sistema de seguridad de gas y petróleo en alta mar, modernizado para mejorar la confiabilidad, reducir el mantenimiento y mantener operaciones continuas

Solución

Estrategia de readaptación para la modernización

El equipo de la instalación utilizó una estrategia de modernización centrada en la readaptación de la infraestructura existente en lugar de reemplazarla por completo. Se reemplazaron los componentes de E/S obsoletos, las fuentes de alimentación y el hardware de apoyo, mientras que se conservaron los controladores y la infraestructura de matriz para reducir el costo y la complejidad.

Este enfoque permitió a la plataforma modernizar su sistema de seguridad sin necesidad de un rediseño extenso ni de espacio adicional. Al aprovechar el equipo existente cuando era posible, la solución maximizó la eficiencia y minimizó la interrupción.

Despliegue eficiente y actualizaciones flexibles

Para reducir la mitigación de riesgos y el tiempo de instalación, los ensamblajes del sistema se construyeron y probaron previamente antes de la entrega. Esto permitió un despliegue más rápido en alta mar y la validación del rendimiento del sistema antes de la instalación.

La solución también hizo un uso eficiente de las estructuras de montaje y el cableado existentes, lo que simplificó la instalación y redujo la necesidad de modificaciones. Se introdujeron opciones de actualización flexibles para las interfaces de operador, lo que permitió a la plataforma alinear los esfuerzos de modernización con las prioridades operativas y las restricciones presupuestarias.

Resultado

Modernización sin contratiempos y mejoras en la confiabilidad

La modernización se completó con éxito sin interrumpir las operaciones mar adentro, manteniendo la producción continua durante toda la actualización. Al reemplazar componentes obsoletos, la plataforma mejoró significativamente la confiabilidad del sistema y redujo el riesgo de fallos de componentes.

El sistema actualizado proporcionó un rendimiento más estable y confiable para que las funciones del sistema de seguridad continuaran operando en un entorno mar adentro exigente.

Reducción de costos y sistemas preparados para el futuro

La reutilización estratégica de controladores, sistemas matriciales e infraestructura existentes ayudó a reducir los costos generales del proyecto, a la vez que se lograron mejoras en el rendimiento. Al mismo tiempo, los subsistemas de E/S modernizados mejoraron la capacidad de mantenimiento y redujeron los requisitos de servicio a largo plazo.

El enfoque de actualización flexible también creó una ruta escalable para futuras mejoras. Con un sistema de seguridad más estandarizado y confiable, la plataforma está mejor posicionada para apoyar las operaciones continuas y los esfuerzos de modernización futuros.

Publicado 1 de julio de 2026

Temas: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Soluciones de procesos Soluciones de seguridad Petróleo y gas Safety Input Output (I O) Modules
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Plataforma de gas y petróleo en alta mar moderniza el sistema de incendio y gas
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.