Las empresas de gas y petróleo de todo el mundo buscan formas de satisfacer la creciente demanda de los clientes y, al mismo tiempo, alcanzar agresivos objetivos de sostenibilidad.
En 2019, Rockwell Automation inició un proyecto con una empresa de gas y petróleo líder de América Latina cuyo liderazgo creía que la respuesta a este enigma residía en mejorar la administración del agua.
La empresa inyecta agua a presión en los reservorios para aumentar la recuperación de petróleo general y mantener una tasa de producción de petróleo constante. La cantidad de petróleo que producen en un determinado período de tiempo está directamente relacionada con la cantidad de agua que pueden inyectar en los reservorios. Y estamos hablando de MUCHA agua. Por cada 100 barriles que extrae la empresa, 98 son de agua y 2 de petróleo.
Aunque el campo en cuestión tenía un alto nivel de automatización, todavía había oportunidades para mejorar el control de procesos porque no había lazos de control en vigor. También había un problema pendiente con la inestabilidad en el proceso de transferencia e inyección de agua. Ante cualquier perturbación operativa, las bombas de inyección o transferencia se apagaban por completo, lo que ocasionaba pérdidas significativas en la producción de petróleo.
La empresa acudió a Rockwell Automation en busca de una solución que aumentara la inyección de agua, redujera la variabilidad del flujo inyectado y el consumo de energía, y creara un sistema estable. Tal como compartió un ejecutivo de la empresa: "Sabíamos que sería una victoria para nosotros usar la tecnología de Rockwell Automation, ya que toda nuestra base instalada es suministrada por ellos y tenemos un historial de trabajo conjunto".
"Queríamos diseñar este proyecto de manera que le diera a nuestro cliente el mismo nivel de confianza que teníamos en la solución que estábamos proporcionando", dice German David Gonzalez Gonzalez, ingeniero de Rockwell Automation. "El contrato estaba sujeto a un indicador de rendimiento: 1 % de aumento en la inyección de agua. Dividimos el riesgo entre la empresa y nosotros".Por lo tanto, Rockwell Automation y la empresa unieron fuerzas para lograr un objetivo de dos partes: aumentar el agua inyectada en 1 % y reducir el consumo de energía por barril inyectado (kW·h/barril).