Loading
CASO DE ESTUDIO
Recent ActivityRecent Activity

Satisfacer la alta demanda en tiempos de incertidumbre

ECONO-PAK y Rockwell Automation colaboran para mejorar la eficiencia y la seguridad de las máquinas de envasado.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Sala de producción de Econopak rodeada de edificios y árboles, vista desde arriba
Logotipo de Ekonopak grabado en una pared gris en el salón de producción

ECONO-PAK es una empresa alemana que fabrica máquinas de envasado de cartón y lleva más de 35 años en el sector. ECONO-PAK se ha asociado con Rockwell Automation para diseñar y fabricar máquinas de envasado de cartón más eficientes, productivas y seguras. Estas máquinas son capaces de satisfacer la alta demanda de pedidos y mantener tiempos de entrega rápidos y eficientes, especialmente en tiempos de agitación e incertidumbre globales. 

Desafío

Creación de máquinas que ofrecen la agilidad, la flexibilidad y la seguridad de los empleados necesarias que los clientes desean en medio de los continuos problemas y las interrupciones de la cadena de suministro global.

Solución
  • Emulate3D™
  • Tecnología de gemelo digital
  • Mantenimiento remoto
Resultado

Revistas inferiores
Permite que las cajas se empaqueten de una manera más segura y estable que enfatiza la ergonomía y la seguridad de los trabajadores.

Transformaciones ágiles
Máquinas formadoras de cartón que se pueden adaptar rápidamente para satisfacer las necesidades en términos de tamaño y velocidad. 

Entorno de trabajo más seguro
El mantenimiento sin herramientas y el menor contacto directo de los empleados con la maquinaria reducen la posibilidad de errores. 

Mantenimiento remoto
Las máquinas se pueden reparar y trabajar de forma remota, lo que reduce el tiempo improductivo y mejora la eficiencia.

ECONO-PAK es un fabricante líder de máquinas de envasado de cartón con más de 35 años de experiencia en la industria. Con sede cerca de Fráncfort, Alemania, ha mantenido el ambiente de una empresa familiar y puede ofrecer un nivel personal de servicio al cliente. Las máquinas de ECONO-PAK son adecuadas para una amplia gama de necesidades de envasado en diversas industrias y se pueden personalizar fácilmente para satisfacer los requisitos específicos de los clientes.

En los últimos años, ECONO-PAK se ha asociado con Rockwell Automation para diseñar y fabricar máquinas de envasado de cartón más eficientes, productivas y seguras. Estas máquinas eran necesarias para satisfacer la alta demanda de pedidos y mantener tiempos de entrega rápidos y eficientes, especialmente durante tiempos de agitación e incertidumbre globales, como la actual crisis de disponibilidad. Rockwell Automation pudo apoyar a ECONO-PAK asegurando que los suministros se proporcionaran antes de que fueran necesarios.

Adaptarse a los tiempos de incertidumbre

Uno de los principales retos a los que se han enfrentado los fabricantes de máquinas de envasado en los últimos años ha sido la necesidad de agilidad y flexibilidad. Dada la incertidumbre económica mundial y las restricciones continuas de la cadena de suministro, la capacidad de cambiar rápidamente la producción es crucial en el mercado actual. Los fabricantes de máquinas buscan formas de ser más adaptables y capaces de cambiar entre las necesidades de producción en función de la demanda. Esto significa reducir el tiempo que se tarda en cambiar una máquina de producir un tipo de cartón a otro, así como simplificar el proceso.

Según Max Schneider, director de ventas internacionales de ECONO-PAK, "Empezamos a trabajar con Rockwell Automation hace unos dos años, con el objetivo de ayudar a nuestros clientes a digitalizar sus máquinas para que fueran más resilientes ante la incertidumbre y más proactivos a la hora de adaptar su producción para satisfacer la demanda del mercado. Esto requeriría soluciones que permitieran una rápida toma de decisiones y un cambio de máquina sin problemas".

Gracias a la asistencia técnica de Rockwell Automation, ECONO-PAK ahora puede proporcionar máquinas que pueden satisfacer estos retos mediante el uso de la tecnología de gemelo digital, como Emulate3D™. Este software permite simular las pruebas mediante la tecnología de gemelo digital, evitando un enfoque de prueba y error, y creando un proceso más eficiente y rentable en el que se puede confiar para funcionar eficazmente en el mundo real.

"La asistencia técnica que recibimos de Rockwell Automation nos permitió introducir nueva tecnología de una manera transparente para nuestros clientes, tanto en términos de servicio como de asistencia técnica", añadió Schneider.

Creación de un entorno de trabajo más seguro

La seguridad también es una de las principales preocupaciones en lo que respecta a las máquinas de envasado. Los trabajadores suelen estar muy cerca de las máquinas, por lo que es esencial reducir la interacción humana y crear un entorno de trabajo más seguro. ECONO-PAK se ha centrado en mejorar la seguridad facilitando los cargadores bajos, que se utilizan para alimentar las máquinas con material de cartón. Estos cargadores bajos fueron solicitados específicamente por los clientes para crear una máquina más ergonómica y mejorar los resultados de formación de cartón. 

"Uno de nuestros clientes, un productor de helados, quería aumentar el tamaño de sus cartones y asegurarse de que el cambio no introdujera nuevos riesgos en sus operaciones de envasado. Las máquinas con cargadores bajos mejoran la seguridad al reducir la altura de carga del cargador", añadió Schneider.

ECONO-PAK y Rockwell Automation también han puesto énfasis en la ergonomía en el diseño y la operación de sus máquinas. Al bajar los cargadores, los empleados ya no necesitan subir a plataformas para cargar los cartones, como lo harían con una máquina de cargador más alto. Esto, junto con mayores niveles de automatización y digitalización de las máquinas, permite a ECONO-PAK priorizar la seguridad de los empleados a la vez que mantiene la productividad.

Mantenimiento de las máquinas reduciendo el tiempo improductivo

Otra forma en que Rockwell Automation ha apoyado las metas de ECONO-PAK es mejorando las capacidades de mantenimiento de las máquinas, en particular mediante el mantenimiento remoto. Las máquinas de ECONO-PAK se han vuelto "sin herramientas", lo que significa que las alteraciones y los cambios de las máquinas se pueden realizar sin necesidad de herramientas convencionales, como destornilladores. Esto no solo crea un ambiente de trabajo más seguro al reducir la necesidad de interacción directa con las máquinas, sino que también permite que los problemas se diagnostiquen y resuelvan fuera de la planta.

"La introducción de mayores capacidades de mantenimiento remoto ha significado que podemos ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de beneficios, incluidos ahorros de costos, mayor eficiencia, mejor tiempo productivo y mayor seguridad al permitir que los técnicos diagnostiquen y reparen equipos de forma remota. Estas capacidades reducen la necesidad de costosas visitas en planta y aumentan la productividad y la rentabilidad", dijo Schneider.

Con el tiempo, ECONO-PAK tiene la intención de avanzar aún más en esta área ofreciendo capacidades de mantenimiento predictivo, lo que permitirá a los clientes lograr ahorros de costos significativos al dar servicio de forma proactiva a las máquinas y evitar el riesgo de tiempo improductivo.

Mejor juntos

La asociación entre ECONO-PAK y Rockwell Automation ha sido sumamente beneficiosa para ambas partes. Además de la experiencia, las destrezas y los conocimientos específicos que aporta Rockwell Automation, ECONO-PAK también ha podido aprovechar el ecosistema PartnerNetworkTM. Esto incluye el acceso a una red global de expertos y recursos, así como oportunidades de colaboración con otras empresas líderes.

En el núcleo de la relación hay una estrecha afinidad cultural y entusiasmo por la colaboración conjunta. Según Sebastian Cruz Euceda, gerente de cuentas, OEM Región Oeste de Rockwell Automation, "La asociación con ECONO-PAK se basa en la confianza mutua y la transparencia en toda la empresa. Solo con un nivel tan profundo de asociación podemos alcanzar el éxito conjunto".

"Nuestra relación con Rockwell Automation es la de un verdadero socio. Es una relación verdaderamente abierta y de colaboración, y ha sido así desde el principio. Esto es muy importante para nosotros en ECONO-PAK, ya que nuestra asociación continua con Rockwell Automation va más allá de simplemente cumplir con las demandas contractuales, sino que apoya a nuestros clientes para que adopten la digitalización y se preparen para el futuro", concluyó Schneider.

Publicado 15 de diciembre de 2023

Temas: Process Services Almacenes y despacho de pedidos
Suscríbase a Rockwell Automation

Reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscríbase ahora
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Satisfacer la alta demanda en tiempos de incertidumbre
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.