Loading
CASO DE ESTUDIO

Kenmec Mechanical adopta la visualización de Emulate3D en aplicaciones de logística

Optimizando el diseño del sistema y los procesos de verificación mediante simulación digital y modelado dinámico.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Imagen de puesta en marcha virtual para Emulate3D
2021-kenmec-logo

KENMEC Mechanical Engineering Co., Ltd. se estableció en 1976 en Taiwán. Se reformó y reorganizó en marzo de 1985. Cuenta con más de 15 empresas relacionadas, siete bases de servicio y cerca de 40 invenciones patentadas. Tiene muchos años de experiencia en ingeniería en diversos procesos de la industria. El bajo costo del equipo de ingeniería y la ventaja competitiva del mercado hacen que los productos del cliente sean más competitivos en el mercado.

Desafío
  • Demasiado tiempo dedicado a la creación de un sistema logístico y a la comunicación de ida y vuelta en las primeras etapas
  • Costos potenciales innecesarios ocasionados por un diseño excesivo o insuficiente de logística
  • Necesidad de ajustes continuos de software en el sitio logístico
Solución
  • Emulate3D™
Resultado
  • Acelerar la eficiencia de la configuración inicial del sistema logístico
  • Optimizar el diseño logístico para reducir los costos
  • Reducir el tiempo de configuración de software y hardware en el sitio logístico para mejorar la eficiencia y la calidad de la comunicación en el lado empresarial
  • Reducción de los plazos del proyecto en aproximadamente 20 %

Desafío

En una era definida por la globalización y los patrones de consumo cambiantes, los sistemas logísticos deben ser cada vez más flexibles e inteligentes para ofrecer resultados óptimos en cuanto a costo-beneficio a los clientes. Aunque Kenmec Mechanical está a la vanguardia de la innovación en logística inteligente, ha reconocido que los enfoques tradicionales para el diseño de sistemas logísticos requieren una cantidad significativa de tiempo para planificar las estaciones de transporte, realizar análisis de afinidad y más. Además, el desafío de realizar la verificación de la capacidad antes de la implementación real a menudo da lugar a diseños desajustados o sistemas sobrediseñados, lo que afecta negativamente el control de costos y la reputación de la empresa.

Solución

entrevista a kenmec

Para abordar estos desafíos, Kenmec Mechanical adoptó Emulate3D™, una solución centrada en la tecnología de gemelo digital y la verificación de PLC. Al aprovechar el poder de la simulación digital dinámica, Emulate3D permite a Kenmec Mechanical identificar posibles problemas en las líneas de producción y los diseños de máquinas dentro de un entorno virtual, para mejorar aún más la eficiencia y la precisión durante la implementación en el mundo real.

Con los rápidos cambios en el mercado de consumo, proporcionar a los clientes sistemas logísticos eficientes y con flexibilidad es clave para mantener la competitividad. La simulación 2D tradicional de los sistemas de almacén ya no satisface las expectativas de los clientes.
Jackson Chen - Director de la división de ventas II del grupo de negocios de automatización de Kenmec Mechanical

 

"Al utilizar Emulate3D para simular las operaciones de los almacenes físicos, podemos reducir la brecha entre los entornos virtuales y físicos, mejorando eficazmente la eficiencia de la comunicación en el lado empresarial".

Las aplicaciones de Emulate3D en la logística de almacenes incluyen:

  • Planificación inicial
    Al utilizar la simulación digital para crear una realidad virtual visualizada, Emulate3D ayuda a Kenmec Mechanical a establecer un almacén virtual completo y a realizar pruebas preliminares durante la etapa de planificación, lo que mejora la comprensión y la confianza en el proyecto.
  • Simulación de ensamblaje
    El entorno de simulación de alta fidelidad permite a Kenmec Mechanical presentar eficazmente la recogida y el embalaje reales que involucran tanto maquinaria como mano de obra. Esta identificación temprana de posibles riesgos ayuda a minimizar los impactos adversos en la capacidad de producción, lo que reduce aún más los riesgos durante las operaciones reales y mejora la precisión en la configuración del almacén.
  • Pruebas de validación
    Al integrar un controlador lógico programable en la validación, Kenmec Mechanical puede probar las líneas de producción con mayor flexibilidad. Esto reduce el tiempo que los ingenieros necesitan dedicar a volver a probar el software en sitio y permite la validación inmediata tras la finalización, lo que acelera los plazos del proyecto.

Resultado

Emulate3D-imagen
Kenmec Mechanical ha aplicado con éxito Emulate3D para simular procesos de proyectos a gran escala en diversos campos. En comparación con las pruebas de ejecución anteriores, Emulate3D ha reducido los plazos de los proyectos en aproximadamente un 20%. Los proyectos recientes incluyen la asistencia a clientes en la ejecución de la planificación de sistemas logísticos en una amplia gama de industrias como la aviación, el comercio electrónico y la fabricación.
 
  • Proyecto Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Taoyuan: Al simular las operaciones de los carruseles de equipaje, procesos como la clasificación y fusión de equipajes en las puertas pueden evaluarse en un entorno virtual. Esta verificación de capacidad sin necesidad de equipos físicos puede optimizar el plazo del proyecto.
  • Industrias de comercio electrónico, retail y fabricación: Al aprovechar las funciones de simulación y visualización dinámicas de Emulate3D, los operadores pueden obtener una comprensión clara de las estaciones logísticas, los flujos de trabajo y las duraciones de las tareas mediante escenarios simulados. Esto permite una vista previa de las relaciones operativas y acelera el tiempo de configuración del sistema.

Publicado 26 de septiembre de 2024

Temas: Optimize Production Empower People Control y automatización industriales Fabricación inteligente Emulate3D Gemelo digital
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left Kenmec Mechanical adopta la visualización de Emulate3D en aplicaciones de logística
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.