Loading
Caso de estudio | Automotriz
Recent ActivityRecent Activity

CaseiZ mantiene la optimización de los compresores en el camino correcto

La oferta de servicios basada en la nube pone en marcha la plataforma ThingWorx IIoT para ayudar a mantener ahorros de energía de 25 % a 50 %.

Compartir:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
caseiz solution mantiene la optimización del compresor en el camino correcto

Ineficiente por naturaleza

Casi todas las instalaciones de fabricación utilizan aire comprimido. Y todas comparten el reto de mantener los sistemas de aire comprimido en funcionamiento de manera eficiente y confiable.

Según la industria, el sistema de aire comprimido representa entre el 10 % y el 50 % del consumo de energía de una planta y es tan esencial para el tiempo productivo como la electricidad. Pero los compresores son inherentemente ineficientes.

"El aire está disponible y parece ser 'gratuito', pero la energía necesaria para consumirlo y presurizarlo es sustancial y costosa", dijo Devin Sullivan, gerente de ingeniería de CaseiZ.

Frecuentemente, los compresores son una fuente oculta de ineficiencia y se convierten en un objetivo de optimización a medida que las empresas investigan formas de reducir los costos energéticos y su huella de carbono.

"A menudo, los compresores se encuentran en la parte trasera de la planta y apenas se les presta atención hasta que el gerente de energía corporativo descubre lo costoso que es el aire comprimido y ve el potencial de ahorro energético", dijo Sullivan.

Es entonces cuando las empresas llaman a CaseiZ. Líder mundial en soluciones de aire comprimido, CaseiZ se centra en encontrar ganancias de eficiencia en los sistemas de aire comprimido, vacío y agua de enfriamiento. Las ofertas de la empresa van desde auditorías de ahorro energético y soluciones de control hasta proyectos llave en mano. CaseiZ es miembro del programa Rockwell Automation PartnerNetwork™ .

 
RESULTADOS OBTENIDOS
CaseiZ ayuda a los clientes a reducir los costos de energía.
 
 

Las auditorías revelan posibles ahorros de energía

"El núcleo de nuestro negocio son las actualizaciones", dijo Lou York, director de desarrollo de CaseiZ. "Hemos trabajado en prácticamente todas las industrias que se puedan imaginar y hemos descubierto compresores de más de 30 años de antigüedad".

Para evaluar el rendimiento actual y las posibles ganancias de eficiencia, la participación del cliente suele comenzar con una auditoría de ahorro de energía.

"Normalmente, pasamos aproximadamente una semana en una instalación instalando registradores de datos para determinar las líneas base y descubrir las ineficiencias", dijo Allen King, Jr., gerente de operaciones de CaseiZ. "Luego, recomendamos una solución centrada en la reducción de energía".

Normalmente se descubren ahorros de energía potenciales de 25–50 %, y la mayoría se atribuye a plataformas de automatización actualizadas y a la integración de sistemas.Aquí tiene un ejemplo.

"A nivel básico, cada compresor se vende por separado, se instala en la sala de servicios públicos y está diseñado para funcionar por sí solo", explicó Sullivan. "Por lo tanto, a menudo encontramos compresores que no forman parte del sistema de automatización general. Simplemente funcionan con control local y hacen lo suyo".

CaseiZ confía en una plataforma de Rockwell Automation para modernizar e integrar sistemas obsoletos. Las aplicaciones suelen incluir controladores Allen-Bradley® CompactLogix o ControlLogix® y FactoryTalk® View HMI – con integración en una red EtherNet/IP™.  

De un informe estático a una visibilidad en tiempo real

Como servicio de valor agregado, CaseiZ también ofrecía a los clientes un informe energético mensual para hacer un seguimiento del rendimiento del sistema en relación con los objetivos de ahorro de energía. El informe era estático y requería mucho trabajo para producirlo.

"Accedíamos de forma remota a los paneles de control locales para recolectar un mes de datos del sistema", dijo King. "Luego, generábamos manualmente un informe".

La instantánea mensual era útil para identificar desviaciones del rendimiento esperado. Pero descubrir la causa requería una investigación adicional.  

"No teníamos visibilidad continua de las operaciones", dijo Sullivan. "Alguien tenía que iniciar sesión en el sistema y buscar la fuente de la ineficiencia".

Para mejorar el tiempo de respuesta y la resolución de problemas, CaseiZ desarrolló AirView Cloud, un sistema de monitoreo basado en la plataforma ThingWorx IIoT. Parte de FactoryTalk® InnovationSuite y potenciada por PTC, ThingWorx conecta dispositivos, aplicaciones y flujos de datos disímiles para permitir el acceso seguro a los datos de operaciones industriales.    

Gracias a las herramientas de ThingWorx, CaseiZ y sus clientes pueden ver los patrones de tiempo de ejecución y la utilización de máquinas individuales en tiempo real. También reciben alertas sobre problemas críticos, como un compresor que se desconecta o un KPI que cae por debajo de un determinado umbral.

"Estos sistemas son muy dinámicos", dijo King. "Ahora, si un compresor falla o un cliente realiza un ajuste inesperado, podemos ver instantáneamente esa caída en la eficiencia y abordarla".

"Y todo ese tiempo que pasamos recolectando datos y generando informes ahora puede dedicarse a responder a los problemas", añadió York. 

Mantener la máxima eficiencia

CaseiZ aplicó por primera vez la solución AirView Cloud en una planta automotriz. Y en menos de un año, la empresa ha ampliado la solución a más de una docena de empresas diferentes.

 
 

 

"La plataforma ThingWorx está cambiando dos cosas", dijo King. "Primero, mejora la visibilidad del cliente en su sistema. Y segundo, acelera masivamente nuestra eficiencia en el soporte al cliente".

 


 
 

AirView Cloud se incluye con las soluciones llave en mano durante el primer año y se ofrece mediante suscripción para los años posteriores.

“Queremos que los clientes experimenten el sistema primero y luego determinen su valor”, dijo York.

Ese primer cliente automotriz se suscribió al servicio tan pronto como fue elegible.

“En pocas palabras, logramos ganancias energéticas con la automatización – y ThingWorx nos permite mantener esas ganancias”, dijo York.

Obtenga más información sobre nuestros socios OEM. 

 

 
logotipo de caseiz

Case Controls and iZ Systems, two leaders focused on finding efficiencies in compressed air, vacuum and cooling water systems, now operate as one company – CaseiZ. 

Suscribirse

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias, liderazgo intelectual e información directamente en su bandeja de entrada.

Suscribirse
Recomendado para usted
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Emp...
  3. Chevron LeftChevron Left Noticias
  4. Chevron LeftChevron Left Casos prácticos
  5. Chevron LeftChevron Left CaseiZ mantiene la optimización de los compresores en el camino correcto
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.