Combinando flexibilidad con escalabilidad para crear la cerveza perfecta
Bon Industry quería darle a la nueva instalación de Dandenong de Burnley Brewing una ventaja de manufactura inteligente, mayor variedad y mayor capacidad para ampliar las operaciones en el futuro.
El director eléctrico de Bon Industry, Gabriel Bonacci, dijo que FactoryTalk Craft Brew de Rockwell Automation era la plataforma ideal para Burnley.
"El software FactoryTalk Craft Brew de Rockwell Automation se conecta fácilmente a equipos de automatización de todo tipo para visualizar de manera transparente el rendimiento de la automatización y resaltar las áreas críticas para mejorar", dijo Bonacci. Con varios controladores lógicos programables (PLC), variadores y computadoras industriales de Rockwell Automation que forman parte de la nueva cervecería, FactoryTalk los conecta todos para crear un ecosistema integrado.
Stanzel añadió: "Sin duda, hubo algunos retos en el camino, como conseguir que los diferenciales de presión durante el proceso de lavado fueran correctos, pero gracias a la colaboración entre Rockwell Automation, Bonacci Electrical y nosotros, encontramos las soluciones adecuadas y las probamos para asegurarnos de que funcionaran perfectamente antes de la puesta en marcha".
FactoryTalk Craft Brew está diseñado como un ecosistema de software modular en el que se pueden añadir nuevos módulos según sea necesario, lo que permite flexibilidad y la opción de actualizar las operaciones a medida que la empresa crece. La modularidad también significa que la solución se puede implementar rápidamente, con un enfoque estandarizado que reduce la necesidad de capacitación de los operadores.
El software está probado según los principales estándares europeos y estadounidenses, y los usuarios pueden aprovechar la experiencia global de Rockwell Automation para soporte y personalización. Además, Rockwell Automation puede acceder de forma remota al hardware y al software, y proporcionar actualizaciones, monitoreo y reparaciones rápidas.
El director de canales de Rockwell Automation, Matthew Treeby, se mostró encantado de ayudar a una cervecería independiente de propiedad australiana. "Rockwell Automation, junto con nuestro distribuidor NHP, cuenta con el soporte, los recursos y la disponibilidad para proporcionar respaldo a empresas de cualquier tamaño. Al trabajar en proyectos como la nueva cervecería de Burnley, podemos ser dinámicos y eficientes, todo ello manteniendo altos niveles de cumplimiento de normas y trazabilidad".